自由無限:無線充電的力量-2305
自由無限:無線充電的力量-2305

自由無限:無線充電的力量

Industrial cloud platforms, the engine that improves quality and performance
自由無限:無線充電的力量

隨著物聯網的發展,人們對於各類電子產品的依賴性越來越高。你是否時常因為雜亂的充電線而感到頭疼,且頻繁插拔充電線對充電介面也會造成一定損傷。

無線充電技術應運而生,它使用無線的方式,將電磁場能量從充電板轉移到設備的電池,提供給設備所需的能量。

無線充電提供了超級的便利性,無論你把它放在工作臺上,家裡的床頭櫃上,或者夾在汽車的通風口上,一個無線充電器可以讓你的電子設備,比如你的智慧手機、運動手錶、可穿戴設備、電子煙都可以續航充電,包括電動汽車的無線充電技術這幾年也有可觀的進步。

Wireless Charging Will Set Us Free!

什麼是無線充電

無線充電是一種不需要使用線纜為設備充電的方式。常見的無線充電器通常是一個墊子或者平板,將相容的無線充電設備放在上面就可以實現充電。無線充電使用電磁場將能量從充電板轉移到設備的電池。充電板與電源連接,提供設備所需的能量。

Wireless Charging Will Set Us Free!

 

一個典型的無線充電系統包括發送端和接收端,每個部分有平面線圈。根據法拉第的電磁感應定律,當導電物質通過磁場時會產生電流。通過電磁感應,採用電磁場在兩個物體之間傳遞能量為電池充電。同時,通過信號調製,發送端和接收端可以相互通信,這使得充電板根據充電進程進行輸出功率調節。

目前,無線充電有兩個主要的標準。Qi標準和PMA標準。這兩個標準都是基於電磁感應原理為設備充電,區別的關鍵在於其使用的波長不同。

  • PMA無線充電 :Power Matters Alliance的簡稱,PMA無線充電標準使用的波長是277-357千赫茲波段。
  • Qi無線充電 :發音為 "chee",Qi無線充電是由無線電力聯盟(WPC)創建的。它工作的頻段為100-205千赫茲。

 

優點和缺點

我們以三種典型的無線充電應用,即電動汽車無線充電,座艙無線充電及電子煙無線充電為例,一起由大到小的來分析和瞭解無線充電的益處、挑戰及未來的發展。

 

無線汽車充電

顧名思義,無線汽車充電不需要電動汽車(EV)與充電樁/站之間進行物理連接而對汽車進行充電。充電是通過電磁場以無線方式進行的,而不是把電纜插到車上。

無線汽車充電通常涉及兩個部分:安裝在地面上的充電板和汽車底部的接收器。當汽車停在充電板上時,接收器檢測到電磁場,並將其轉化為電能為電池充電。

方便是無線汽車充電的主要優勢之一。它消除手動插入充電電纜的需要,這在空間受限的環境裡就顯得特別重要,同時,它還減少了對充電埠的磨損。無線汽車充電的另一個好處是安全,汽車和充電站之間沒有物理連接,因此沒有觸電或被電纜絆倒的風險。無線充電板可以嵌入地面,使其不那麼明顯,並減少因天氣或人為破壞而造成的風險。

Wireless Charging Will Set Us Free!

然而,無線汽車充電的效率也是主要缺點。無線充電的效率通常低於傳統的電纜充電,這可能導致充電時間更長,成本更高。無線充電需要專門的設備,其安裝和維護成本可能比傳統的充電基礎設施更高。

 

座艙無線充電

座艙無線充電是指在車輛座艙中使用無線充電技術為智慧手機和平板電腦等移動設備充電。隨著越來越多人在旅途中使用移動設備,因此座艙充電解決方案的需求也在增加。

座艙內的無線充電通常涉及在車輛的中央控制台或儀錶板上安裝一個無線充電板。這種充電板利用電磁場將能量傳遞給設備的電池,消除了對電纜的需求。這使得司機和乘客在旅途中也能為他們的設備充電。

近年來,許多汽車製造商開始提供無線充電,作為一項標準或可選功能。 例如,寶馬、奧迪和賓士的許多新車型都配備了無線充電板作為其資訊娛樂系統的一部分。

Wireless Charging Will Set Us Free!

座艙無線充電有幾個好處。首先,它消除了對電纜的需求,這汽車有限的空間裡顯得尤為可貴,有效的避免了座艙裡的雜亂和使用不便。其次,座艙無線充電比傳統的充電方法更安全,因為它消除了被電線絆到或影響駕駛的風險。

然而,與其他形式的無線充電一樣,在座艙內使用無線充電也有一些弊端。主要問題是相容性,即並非所有設備都與所有充電板相容。此外,座艙內的無線充電可能不像傳統的有線充電那樣快速或高效,這對需要快速為設備充電的人和設備來說會是個挑戰。

 

無線充電電子煙

電子煙作為人們戒除傳統香煙的一種方式,近年來已變得越來越流行。電子煙的工作原理是加熱含有尼古丁和其他化學品的液體,產生蒸氣被用戶吸入體內。

電子煙通常帶有一個可充電的電池,需要經常充電。在過去,這是用一根USB線連接到電源,如電腦或牆上的插座。然而,現在越來越多的電子煙都具有無線充電功能。

電子煙的無線充電通過充電盒實現。盒子內包含一個無線充電板,利用電磁場為電子煙的電池充電。使用者只需將電子煙放入充電盒,就會自動開始充電。充電盒可以通過USB或無線方式連接到電源,為自己的電池充電。

用無線充電,使得電子煙攜帶方便、隱蔽,而且可以説明延長電子煙電池的壽命,它減少了充電埠的磨損。

Wireless Charging Will Set Us Free!

隨著技術的不斷進步和消費者對更方便、更高效的充電解決方案需求的增加,無線充電有望成為我們日常生活中無處不在的一部分。

讓我們釋放無線充電的力量,擁抱移動的自由。

自由無限:無線充電的力量-2305
自由無限:無線充電的力量-2305
相關文章
Conceptual image of smart car in purple
工業儲能:讓美好明天更可持續
By Avnet Staff   -   2023年8月15日
能源是氣候挑戰和可持續發展的核心,也是解決問題的關鍵。 能源存儲,是能源產生和使用鏈中最關鍵的部分,也是影響能源效率最大,技術發展最快的部分。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
不止SiC,電動汽車中的“小兵”
2024年11月15日
SiC器件正在為電動汽車充電開啟一個全新的時代,而無源元件如MLCC則為這一變革提供了堅實的支撐。通過合理選擇和優化無源元件,可以進一步提升充電系統的效率、可靠性和性能。
自由無限:無線充電的力量-2305
相關活動

未找到相關活動