5G 互連設計的挑戰和其他解決方案
5G 互連設計的挑戰和其他解決方案

5G 互連設計的挑戰和其他解決方案

digitally connected city

圍繞 5G 的話題性還在不斷增強,卻也帶來同樣的挑戰和機遇。安富利與 Molex 全球產品經理 Mike Hansen 針對銅互連在下一個高速行動網路開發中所扮演的角色進行了對話。

在互連的領域,媒介有射頻、光纜和銅纜。隨著我們渴望獲得更大的資料量,將大部分資料流量轉移到光域似乎成為了普遍趨勢,主要是因為光域擁有電磁耐受性和高速等優點 。

然而,任何參與製造產業的人都知道,成本在設計決策中是很重要的角色。

在上述三種模式中,只有一種可以同時提供電力和資料,因此它永遠有存在的必要。但資料的銅互連時代是否已迎來終結?

5G 效能的成本

Mike Hansen 談到行動網路與此問題的關聯。「老方法是使用被動式天線,同軸電纜向下連接到大型基頻裝置,該裝置負責解調及轉換為光纖,以進行長距離回程。到了 4G 時代,電信業者開始將遠端無線電站放在天線正下方的電線桿上,於是開始流行將光纖連到基頻裝置。到了 5G 時代,一些重大轉變出現。此時有更多支援大規模 MIMO 的天線,有新的頻段,速度也更加快速。除了將遠端無線電站放入天線,使其變成主動式天線裝置之外,這個體積相對較小的盒子還有很多工作要做。」

這些龐大的天線陣列現在需要解調,從類比轉換為數位,然後再進行切換或路由,直到到達光纖。Hansen 說明:「當然,光纖非常適合從電線桿到基頻裝置的長距離,但現在仍能看到板對板和高速夾層連接器的運用,因為主動式天線裝置 (AAU) 內裝入了太多的電路板。」

所有關於銅線與光纖的爭論仍然存在,但根據 Hansen 的說法,這逐漸成為一種混合式解決方案。Hansen 表示:「盒子內是銅纜,盒子外則是用於長距離的光纖。這是速度、密度和成本之間的權衡。」就密度而言,銅仍然勝出。Molex 的 NearStack 等技術可以在一個連接器中以非常小的空間內支援 16 個差分對組。

由於追求更高速的趨勢,現在轉向使用雙軸佈線,而非使用 PCB 走線,因為這可以避免大量訊號損失。部分在設計中使用高速交換晶片、SERDES 和 ASIC 的公司,並不想因為電路板佈線而導致大量損耗,因此使用雙軸是個良好的解決方案。

Hansen 表示:「我們可能會看到 NearStack 連接器就在電路板上的晶片旁邊,並直接連接到 QSFP [四通道小型外形尺寸] 連接器,因為走線很短,使得電路板的損耗極低。」

雖然 PCB 製造商不斷改進自己的技術,但阻燃劑 4 (FR4) 仍然是最主要的材料。儘管包括繫泊設備指南 4 (MEG4)、MEG6 和 MEG7 在內的選項皆是針對高速訊號,但這些較不普遍且價格較高。使用雙軸繞過 PCB 變得越來越普遍,因為這有效地建立了資料的橋接,資料可以在相對的直線上點到點傳輸,而不用使用正交的 PCB 走線進行佈線,甚至也能穿孔在多層之間移動。

「我們的職責是將高速訊號從一個地方傳輸到另一個地方,因此了解這些系統的架構有助於我們建構解決方案,達成使命。」– Molex 全球產品經理 Mike Hansen

 

高速介面

從不歸零 (NRZ) 發展為 4 級脈衝振幅調變 (PAM-4),還有從 56 Gbps 發展為 112 Gbps,也是很重要的設計考慮因素。轉移到 5G,代表更需要路由這些高速訊號。Hansen 表示:「我們在設計時當然有考量到這點,即使製造商今天沒有完全使用 56 或 112 Gbps 的 PAM-4,至少我們要準備好連接器。」

Hansen 認為,這是連接系統的另一項優勢,因為它提供了固有的模組化能力。 「在幾年後加入連接器時,可以很輕易地更換電路卡或更好的晶片。可以說,我們為 NearStack 開發的任何新連接器都將達到 112 Gbps,支援 PAM-4。」

想要設計達到此效能水準的連接器可不單純。Hansen 解釋,Molex 著眼於整個通道,包括如何將其插入 PCB、連接器樑的幾何形狀、電介質如何放置在樑之間、間距和插配的介面。Hansen 表示:「我們的審視是從端到端的,我們已經這樣做了 30 年,這很有幫助。隨著速度的提高,我們改善了幾何形狀,來滿足對速度的需求,同時保持密度要求。」

纜線組件創新

纜線組件解決方案也有創新。「我們創造了獨特的直接接觸式焊接端子,把電線直接焊到訊號接點上。使其具有高度可重複性,這對訊號完整性 (SI) 非常有用。另外我們也採用高效能雙軸。」Molex 還擁有一家雙軸製造商,剛好可避免與採購材料相關的供應鏈問題。

聯絡安富利專家,瞭解有關我們提供的完整 Molex 產品組合詳細資訊。

連接器在量產前進行建模,並在整個過程中進行測試和調整,以達到最佳的訊號完整性 (SI)。據 Hansen 表示,這已成為 Molex 的核心設計原則。該公司也在前端完成了大量模擬,SI 工程師可以更輕鬆地建立纜線組件模型,將其放入自己的系統模型中,並查看其表現。這代表整個高速通道都可以模擬。Hansen 表示,我們從客戶的經驗中發現,真實世界的結果與模擬的結果一致。

Molex 向客戶提供其連接器的所有模型和 S 參數,讓他們得以設計出極為精細的模擬。在使用高速訊號供應製造商時,提供模型已即刻成為入場成本,並延伸到所有長度的纜線組件的模型。

Molex 現在提供一種獨特的連接器解決方案,稱為 NearStack On-the-Substrate 選項。顧名思義,其將連接器直接放在晶片的基板上。聽起來很酷 (因為是真的酷),但也有很多特殊的設計挑戰需解決。因此這項解決方案需要與客戶進行大量密切合作,針對客戶自己開發的晶片和機箱進行作業,因此能實現高度的直接連接。

想當然爾,On-the-Substrate 擁有極佳效能。然而同樣可以理解的是,許多客戶無法直接將連接器安裝在基板上。為解決這個問題,即將取樣的 NearStack HD 於是誕生。其提供相同的效能,但安裝在 PCB 上,而不是基板上。Hansen 表示:「我們稱其為『近晶片放置』,而不是『晶片上放置』。」這意味著您現在可以將高速連接器放在 PCB 上,使其更易於使用。而且這也有助於讓 NearStack 產品組合更為完善。

按一下此處以了解有關安富利提供的 NearStack 產品系列,和完整 Molex 產品組合的詳細資訊。

了解更多 

 

5G 互連設計的挑戰和其他解決方案
Two businessmen shaking hands in an office setting
 
 
From the interconnect design challenges of 5G to preparing now for 6G, what will it take to build the networks of the future to enable your vision? Explore the key characteristics of almost limitless connectivity in any context.
 
5G 互連設計的挑戰和其他解決方案
相關文章
Conceptual image of smart car in purple
一路狂奔的專用5G網路有多強?
2023年9月15日
5G在大量資料處理以及設備連接方面的增強,使其可以支援從高品質影片流到即時資料分析等各種應用。
Industrial cloud platforms, the engine that improves quality and performance
開啟元宇宙,尋找想像力的邊界
2023年6月15日
這是一個超越現實界限的數位領域,融合了虛擬實境、增強現實和混合現實技術,在其中,人們可以盡情探索和體驗各種場景和活動,獲得全新的互動體驗。
5G 互連設計的挑戰和其他解決方案
相關活動

未找到相關活動