202004 微软Azure Sphere 物联网安全平台背后,谁在提供“硬”支撑?
202004 微软Azure Sphere 物联网安全平台背后,谁在提供“硬”支撑?

微软Azure Sphere 物联网安全平台背后,谁在提供“硬”支撑?

A group of colleagues working in a computer security room having a discussion

在官宣两年之后,微软的物联网高安全性应用服务开发平台Azure Sphere于2020年2月正式投入商用。这意味着从今往后,微软可以充分利用其强大的云平台能力为物联网中的每台Azure Sphere设备提供全面的安全防护。

作为一个基于物联网云计算的安全应用服务,Azure Sphere将支持对Azure Sphere认证的芯片进行维护、更新和控制,主要的服务包括:在设备和互联网以及各种辅助云服务之间建立连接,确保安全启动、认证设备身份、完整性和信任根;确保设备运行经过审核的代码库;提供了一个通道,可自动在已部署的设备上下载和安装Azure Sphere系统更新和应用程序更新……

这些服务是通过云平台的方式提供的,一个Azure Sphere认证的芯片只需支付一次性费用 (不到 8.65 美元)即可访问所有Azure Sphere组件,并在芯片全生命周期中享有操作系统更新的服务,而无需支付额外的费用。不过,如果你因此而认为Azure Sphere仅是一个单纯的物联网云服务,这种理解就太简单了。实际上,Azure Sphere是一个完整的物联网安全体系,由三个部分组成:

  • 内置微软安全性技术的Azure Sphere认证芯片,提供连接和可依赖的硬件信任根。
  • 基于Linux的自定义操作系统Azure Sphere OS,旨在创建值得信赖的平台,提供全新的IoT体验。
  • 基于云平台的Azure Sphere安全服务,中转设备到云通信的信任、检测威胁以及更新设备安全性,为设备提供持续的安全保障。

Provide hard support behind Azure Sphere

图1,Azure Sphere完整的物联网安全体系(图源:微软)

Azure Sphere之所以会采用这样一种“三合一”的体系化解决方案,其原因不难理解——这是因为物联网本身就是一个从边缘设备端到云端的复杂系统,任何一个环节的疏漏,都可能成为致命的网络安全威胁,只有掌握了系统中的每个环节,才可能拍胸脯对整个物联网系统的安全做出承诺。

安全芯片

大家知道,想要构建一个完整的安全体系是不容易的。在Azure Sphere的三个部分中,后面两个属于软件范畴,对于微软来说应该是驾轻就熟,而第一条“安全芯片”则需要硬件合作伙伴的参与,将与Azure Sphere配套的安全功能内置到芯片中,才能完成。

为Azure Sphere寻找硬件合作伙伴的工作,从一开始就在微软的计划中。在2018年微软宣布推出Azure Sphere平台计划后不久,联发科就发布了Azure Sphere微控制器MT3620。

MT3620搭载了一颗主频高达500MHz 的ARM Cortex-A7 应用处理器,和两颗运主频为200MHz的通用ARM Cortex-M4F内核,以及丰富的外设资源,提供了强大的计算处理能力,令其可以支持广泛的潜在应用。特别值得一提的是MT3620与Azure Sphere配套的安全功能:

  • MT3620内含一个独立的微软Pluton安全子系统,作为Azure Sphere的信任根,该子系统拥有自己的Arm Cortex-M4F 内核,负责处理芯片安全启动和安全运行。
  • 此外,1x1双频 802.11a/b/g/n Wi-Fi 无线电子系统是由一个专属 Andes N9 32 位 RISC 内核来控制,这个子系统包含无线电、基带和媒体接入控制(MAC)等组件,用来支持高能效高处理量的应用。

上述的MT3620的安全子系统与Wi-Fi网络子系统均独立运行,并独立于MCU中的最终用户应用程序,确保只有Azure Sphere支持的硬件功能才会提供给MT3620 最终用户使用,以保障硬件设备的安全性。

当然,微软的硬件伙伴生态系统的营造并未止步于此,联发科的合作可以看做是一次试水和示范,此后更多的半导体芯片厂商逐渐加入其中,比如Nordic、Nuvoton、NXP、STMicro、Silicon Labs等等,也有越来越多支持Azure Sphere的芯片产品相继问世。比如去年,恩智浦半导体(NXP)就宣布与微软合作推出了一款通过微软Azure Sphere安全认证的i.MX 8高性能应用处理器,可无缝运行Azure Sphere安全平台,为边缘节点提供一个安全、高性能、智能的嵌入式多核异构计算平台。

从芯片到方案

不过,做硬件开发的人都知道,从一颗芯片到一款真正可以商用的产品和方案,中间还有不少路要走,对很多开发者和用户来说,需要在这个过程中有人能够助其一臂之力。能够胜任此项工作的伙伴不仅要在硬件安全方面拥有丰富的经验,而且在单片机和物联网应用开发领域也要拥有完备的能力,最好还能够有更广泛的产业链资源做支撑……最终安富利(Avnet)被微软选中,作为首家为其Azure Sphere解决方案提供技术支持的分销商。

作为合作的一个重要成果,安富利开发了一款基于MT3620的Azure Sphere入门级开发套件,让开发者快速开发出能够充分利用Azure Sphere服务的高度安全的端到端物联网应用。

Provide hard support behind Azure Sphere
 
图2,安富利开发了一款基于MT3620的Azure Sphere入门开发套件(图源:Avnet)

这个开发套件的核心是一块基于MT3620并带有Wi-Fi连接功能的Azure Sphere模块,通过多个扩展接口,可与外围的传感器、显示器、电机、继电器等外设连接。开发套件的底板将Sphere模块I/O连接到两个MikroE Click插槽、一个I2C Grove连接器、一个支持添加128x64 OLED图形显示器的连接器,以及板载的传感器(包括3D加速度计、3D陀螺仪、温度传感器和环境光传感器)。开发套件的调试通过USB-to-UART接口完成,该接口还为开发板提供必要的5V电源。
 

Provide hard support behind Azure Sphere
图3,安富利基于MT3620的Azure Sphere入门开发套件板载资源(图源:Avnet)

Provide hard support behind Azure Sphere 
图4,安富利基于MT3620的Azure Sphere入门开发套件系统框图(图源:Avnet)

实际上,在Azure Sphere正式商用之前,安富利的这款Azure Sphere已经在物联网开发社区广为推广,通过提供一个硬件开发平台弥补了从芯片到方案的开发资源缺环,让不少开发者得以提前“尝鲜”,体验Azure Sphere强大的安全保障功能。现在,随着Azure Sphere的正式商用,安富利的提供的这种“硬”支撑的效用和价值,也会越来越显著。大家准备好,迎接Azure Sphere这个物联网云服务落地吧!

 

202004 微软Azure Sphere 物联网安全平台背后,谁在提供“硬”支撑?
202004 微软Azure Sphere 物联网安全平台背后,谁在提供“硬”支撑?
相关文章
Industrial cloud platforms, the engine that improves quality and performance
开启元宇宙,寻找想象力的边界
2023年6月15日
这是一个超越现实界限的数字领域,融合了虚拟现实、增强现实和混合现实技术,在其中,人们可以尽情探索和体验各种场景和活动,获得全新的互动体验。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
安富利推动IoMT医疗物联网创新,助力诊疗与保健模式变革与发展
2025年1月14日
作为技术创新领域的领导者,安富利将继续探索IoMT的无限可能,为构建更智能、更互联的医疗保健未来贡献力量。
202004 微软Azure Sphere 物联网安全平台背后,谁在提供“硬”支撑?
相关活动
移动医疗的应用和设计
Date: 2020年7月22日
Location: 网络研讨会