工業物聯網的春天來了!
物聯網相容並包諸多技術的優點,共同組建萬物互聯的世界,相比於之前幾次工業和資訊技術革命,物聯網浪潮最大的特點就是融合性更強,技術的綜合性更高,這也意味著,僅憑一兩家企業很難開發出能夠贏得物聯網競爭的產品或技術。
在這樣的背景下,有理想的企業需要正視自己的技術優勢,確保可以借助其他的力量將自己獨有的技術優勢能夠轉化為物聯網應用上的優勢,從而獲得使用者的認可,贏得物聯網競爭。這就需要向諸如安富利這樣的專業的系統級方案提供商尋求幫助。
系統級解決方案決勝工業物聯網競爭
如火如荼的物聯網革命正在深刻的改變著每個人的生活,在萬物互聯的浪潮中,物聯網成為整個資訊科技行業未來最大的市場增長點,決勝物聯網已經成為諸多創新企業持續增長的原動力。面對涵蓋軟體、硬體、作業系統、使用者介面、大資料和雲端計算等一系列技術的物聯網應用,系統級解決方案成為物聯網競爭中必不可少的優勢。
據麥肯錫最新報告估算,全球物聯網市場規模將在2025年前擴大到 3.9-11.1兆美元。同時,從物聯網設備的數量方面進行統計,2017年全球物聯網設備的總數為84億台,而這個數字到2020年將會增長到208億。這意味著物聯網對諸多企業來說,不僅是發展壯大的最好機遇,同時也是生存的最大挑戰,因為若你沒有抓住機遇,很可能就會淹沒在物聯網的大潮中。
目前的物聯網主要分為三個場景:
- 工業級解決方案
- 以家庭為核心的產品
- 移動環境中的產品
無論基於哪種場景,也無論是個人、物體,還是人機協同的過程,物聯網的設備都不再是孤立的個體,在此環境下,硬體設計更加複雜了。
以前,硬體工程師會比較孤立地看待一個硬體系統設計,而現在,硬體和軟體工程師必須高度協調,考慮硬體和軟體以及後端服務總體呈現的方式。
這帶來的挑戰是,對很多具有豐富的系統級運營經驗的系統集成商來說,解決客戶問題的經驗並不缺乏,客戶的需求也非常明瞭,但缺乏系統級的硬體設計能力是這些系統集成商進入全新的物聯網領域的最大的障礙。
成熟的物聯網應用,需要的硬體將涵蓋從感測器到應用處理器,從快閃記憶體和雲存儲到無線連接,從電源管理到高性能類比等等一系列的硬體知識,同時還需要各種軟體加以配合,這對傳統的行業應用系統集成商來說是個不小的再投入。
但另一方面,客戶的需求是急切的,很多硬體的方案容不得系統集成商自己從頭開發,面對如此需求,尋求如安富利這樣有豐富硬體設計經驗和硬體供貨能力的設計分銷一體化服務商就可以事半功倍。
審視物聯網的三個場景,其中消費級應用看似最吸引眼球,但真正最大的市場來自於工業和行業物聯網應用。GE公司曾在一份報告(《Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines》)中認為:將傳統的工業(涵蓋製造、自然資源開發、建築、公用事業等)與運輸業和醫療保健業加起來,全球經濟的46%或全球產出中的32.3萬億美元,將得益於工業互聯網;隨著全球經濟和工業的發展,這一數字還將繼續上升。到2025年,預計廣義工業份額將增長至全球經濟的50%,或占未來全球產出中的82萬億美元。
特別是在中國市場上,目前很多稍微好一點的中小企業還停留在半自動化半人工的階段,即使是巨型國有企業,工業自動化的進程依然落後國際領先水準10年左右的時間,隨著中國製造2025戰略的推出以及對工業能耗和效率的提升需求越來越旺盛,據工信部預測,未來10年裡中國工業和行業物聯網市場的容量將將從2014年的6,500億增長至1.7萬億,成為物聯網產業鏈中最重要的組成部分。

工業物聯網技術是一個跨學科的工程,它涉及自動化、通信、電腦以及管理科學等領域。工業物聯網的廣泛應用還面臨著眾多的問題:
首當其衝的是設備相容問題,如何解決物聯網中所用的感測器能夠與原有設備已應用的感測器相相容是工業物聯網推廣所面臨的問題之一。設備相容關鍵是標準的統一,當前工業無線的三大標準HART、ISA以及WIA-PA 均相容了IEEE802.15.4 無線網路通訊協定,但是相互之間的相容性還存在一定問題。這就需要專業的硬體設計服務來幫你克服相關的技術難題,作為全球最大的技術分銷商,安富利提供的系統設計涵蓋了最主要廠商的最新產品,確保整個設計不會存在任何相容性的問題。
其次是資訊資料的採集與智慧處理的問題,價格低廉、性能良好的感測器是工業物聯網應用的基石,工業物聯網的發展要求更準確的、更智慧的、更高效的以及相容性更強的感測器技術。智慧資料獲取技術是工業物聯網發展的一個新的方向,感測器技術的變革是物聯網大發展的技術基礎,作為整個物聯網這個生態系統中的觸角,安富利擁有豐富的感測器設計經驗和眾多最新最全的感測器產品進行設計選擇。
另一個很重要的問題是工業物聯網的安全問題,工業物聯網安全主要涉及資料獲取安全、網路傳輸安全等過程,資訊安全對於企業運營起到關鍵作用,例如在冶金、煤炭、石油等行業採集資料需要長時間的連續運行,如何保證在資料獲取以及傳輸過程中資訊的準確無誤是工業物聯網應用於實際生產的前提。安富利不僅具有豐富的設計經驗,還具有出色的伺服器和雲資料服務的經驗,能夠幫客戶快速解決資料的傳輸和安全性問題。

特別的,對於已經具有相當強硬體設計能力的客戶來說,安富利與多家半導體廠商聯手合作,針對物聯網(IoT)與工業4.0發展提供硬體設備、巨量資料(Big Data)、雲端運算及虛實整合等相關零元件,協助製造商解決產品日益複雜、交期縮短等問題,藉以開發少量客制化產品。目前,安富利能提供強固型電腦、工業電腦、機器人/機器手臂、通訊、自動化控制和安全監控等元件,以應用於馬達控制、自動化建築和監控等領域,加快實現工業4.0;此外,亦可供應藍牙、Wi-Fi、2.4GHz射頻(RF)、EtherCAT、感測器和微控制器(MCU)等通訊與物聯網元件,因應不同需求。