2310-量化心跳,為健康護航
2310-量化心跳,為健康護航

量化心跳,為健康護航

Conceptual image of smart car in purple

心率監測儀是一種實用且方便的工具,可跟蹤監測佩戴者的心臟活動,其所檢測到的資料可以為人們制定,優化和管理鍛煉計畫,改善健康狀況,而且在特定情況下,亦可以作為醫生診斷的輔助參考。但我們也要注意,心率監測儀不能代替定期進行的醫療健康檢查,尤其是在身體表現異常的情況下。

下面,我們近距離瞭解心率檢測儀,特別是光學心率檢測儀的相關技術,應用和發展。

什麼是心率監測儀?

心率監測儀是一種檢測和測量心率或脈搏的設備。近些年來,得益於技術的進步,這些設備體積小、可佩戴,許多還使用了非常精確的感測器。

Monitor Your Heartbeat, Safeguard Your Health

心率監測作為智慧手錶和健身追蹤器等可穿戴設備中的一項功能,受到了消費者和市場的喜愛,其中的一個原因是這些設備可以無線連接到智慧手機和電腦,用戶就可以方便地查看自己的心率和健康資料,比如運動時的心率,還可以監測白天的壓力和活動水準,跟蹤夜間睡眠品質,特別是在家中監測生命體征,尤其是當有某些健康問題或疑慮時。可以說,便捷和全天候是心率檢測儀最受歡迎的特性。

心率監測儀是如何工作的?

我們知道,心率是指心臟每分鐘跳動的次數,脈搏率是指每分鐘動脈因心臟跳動而擴張的次數。心率和脈搏通常沒有區別(或區別很小),因此,監測脈搏和心率也就成了跟蹤心臟活動的兩種不同方式。心率監測儀通常是由感測器來實現對脈搏和心率的監測。這些設備使用兩種不同的方法:

  • 電(心電圖): 心臟每次跳動都會產生微弱的電流。具有電檢測功能的心率監測儀可以檢測並跟蹤該電流。
  • 光學(光心動圖): 這些設備使用紅外線來觀察心臟泵血時動脈的擴張情況。這些設備可追蹤您的脈搏頻率,有些還能估計血液中的含氧量。

值得提醒的是,某些健康狀況、藥物或環境會使您手臂的脈搏變得難以檢測,這就會干擾到有些心率檢測儀的工作。

Monitor Your Heartbeat, Safeguard Your Health

常見的心率監測設備有哪些,準確度如何?

根據工作原理和使用方式的不同,目前常見的心率監測設備可以分為以下幾類。有些設備可以戴在手腕或前臂上,另一些則是戴在手指上的戒指,胸帶式設備的感測器在胸帶上。根據模式的不同,有些設備可以用電纜或無線連接到夾在衣服上或放在口袋裡的設備上,而許多新型設備則使用無線連接到手機或其他設備上。

  • 胸帶設備
    這些設備使用電子檢測來跟蹤心率。它們通過纏繞在胸前的帶子來檢測心電活動。 由於胸帶監測器使用電子檢測,因此是最準確的,尤其是在正確使用的情況下。這是因為它們直接測量的是心率,而不是脈搏,因此無論您是在休息、跑步、騎自行車還是使用各種運動設備,它們都能提供更高的準確性。
  • 手腕或前臂佩戴式可穿戴設備
    前臂和手腕有兩條主要動脈。橈動脈流向拇指,尺動脈流向小指和無名指。這兩條動脈為手腕和前臂表面的皮膚提供大量血流。這些可穿戴設備帶有發光二極體(LED)和感測器,可緊貼該區域的皮膚。感測器利用 LED 光來檢測皮膚表面下血管的微小擴張。這些設備在您休息或行走時往往非常準確。如果您在跑步或騎自行車,許多此類設備也非常準確。
  • 智能戒指
    這些設備可以像首飾一樣戴在手指上,它們使用光學檢測來跟蹤佩戴者的心率和其他生命體征。這些設備比較新穎,因此市面上沒有很多。不過,現有研究已經表明,這些設備在您休息時非常準確。至於它們在運動和其他活動時是否準確,還需要更多的研究來證明。
  • 脈搏血氧儀
    這些設備大多夾在手指上,也使用光學檢測方法。這些設備可跟蹤脈搏和血氧水準。在醫療環境中,這種儀器用粘合劑固定或粘在手指上,幫助醫護人員進行某些類型的測試。非醫療環境中的脈搏血氧儀通常不適合在運動時使用。
  • 智能手機
    不同平臺的各種智慧手機應用程式都能測量脈搏。其中一些使用光學檢測,將手指對準相機鏡頭,相機的閃光燈會照亮皮下血管,從而測出脈搏。另一些則使用攝像頭本身,對準您的臉部,根據您皮膚上肉眼可見但無法察覺的變化來檢測您的脈搏。讓您觸摸相機鏡頭進行測量的智慧手機應用程式往往比使用相機掃描面部的應用程式更準確。不過,它們仍然容易出錯,因為手機及其攝像頭並非為此目的而設計。

使用心率監測器的風險非常小。在大多數情況下,最令人擔憂的是您可能會對組成帶子或設備本身的某些材料過敏。不過,這些設備使用安全並不意味著它們可以替代官方批准的醫療設備。

Monitor Your Heartbeat, Safeguard Your Health

什麼是光學心率檢測儀

顧名思義,光學心率監測是一種利用光感測器測量人的心率(脈搏)的技術, 常見於健身追蹤器和智慧手錶等各種可穿戴設備以及一些醫療設備中。

光學心率感測器的工作原理是,當血液流經手腕部位時,利用光線測量表皮(構成皮膚的三層中最外層)下毛細血管層中血量的微小變化。光學心率監測儀測量脈搏波,即心臟泵血時血管容積發生的變化。脈搏波是通過光學感測器和發光二極體測量容積變化來檢測的。感測器區塊採用了專為脈搏波檢測而優化的光學濾波器,最大限度地減少了紅外線和紅外線等環境光的影響。因此,即使在室外也能採集到高品質的脈衝信號。這些資訊被儲存在手錶中,用於全天心率分析或活動記錄分析。

光學心率監測器以其非侵入性而著稱,便於在運動、睡眠和日常生活等各種活動中進行連續心率監測。它們已成為可穿戴技術中的一種流行功能,可為用戶提供有關健康和健身的寶貴資訊, 在智慧健康生態系統中發揮著舉足輕重的作用。

光學心率監測器是智慧健康生態系統的重要組成部分。它們使個人能夠監測自己的心臟健康和整體健康,便於及早發現健康問題,並為醫療保健提供商提供寶貴的資料。隨著技術的不斷進步,光學心率監測器與智慧健康之間的關係可能會變得更加密切,從而促進更健康、更明智的生活方式。

 

2310-量化心跳,為健康護航
2310-量化心跳,為健康護航
相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
多技術融合,開啟智能醫療新時代
2024年6月14日
帶有健康監測的電子產品正成為使用者的私人全天候健康顧問,使科學、個性化的健康管理走進尋常百姓家。
doctor using tablet computer
物聯網已為虛擬臨床試驗的時代做好準備
By Philip Ling   -   2023年2月15日
臨床試驗需要時間和金錢,但也需要參與者和大量數據。 物聯網現在正被用來從參與者那裡獲取虛擬數據,並在數位領域進行臨床試驗。
2310-量化心跳,為健康護航
相關活動

未找到相關活動