redefining-HMI-in-the-intelligent-age
redefining-HMI-in-the-intelligent-age

重新定义智能时代HMI

Man using virtual touch screen and person using their cell phone

看看智能技术的普及程度,很难想象它们只是近期才出现的。尽管令人印象深刻,我们所看到的也不过是冰山一角。世界各地的科技巨头正推动智能技术快速发展,开发更加智能化的系统,辅助决策过程,为人们日常生活提供更主动的帮助。

专家预计,智能系统取得长足发展,将很快发挥超出普遍预期的作用,例如规划并应对未知情况,以及在整个生命周期内学习和适应的能力。将来自传感器的数据与情境知识及其内部工作知识结合,这样的系统甚至具备超出预设范围的预测能力。

这种进步使智能系统更加接近设计概念的初衷: 人工智能 (AI) 。

HMI与人工智能

人工智能源于利用机器处理通常需要人类智力的任务的概念,彻底改变了人们对于机器及其能力的看法。更重要的是,转变了人与机器交互的方式,而如今随着更加智能化系统的蓬勃兴起, 人机介面 (HMI) 领域的重要性提高到全新水平。

HMI质量是智能系统性能的重要一环,因此工程师不断创新推出更好、更直观的设计。人体手势控件和界面、智能显示、图像识别、语音控制等,只是不断发展的HMI技术中的一部分。所有这些技术进步都是为了提高用户便利性和直观性,使人能够更好地控制机器并实现更高效交互。

未来的HMI

展望未来,人们普遍认为HMI创新将成为智能技术的发展核心。智能系统不仅能够模仿人类能力,而且可以提供人类生物进化中尚不具备的能力,因此人与机器之间的关系将变得更加错综复杂,人机交互将经历更大变化。事实上,人类感官与机器的技术交互程度,将是决定人机交互能够获得多大发展的主要驱动力。

为此,HMI创新者在智能系统开发中十分注重用户体验,这一点在智能家居领域表现得尤其明显,因为这一领域的最终用户通常是不谙技术的普通人。良好的HMI设计必须使用户了解系统行为,反过来,系统行为对用户而言必须十分合理。系统自我解释或在交互过程中给予用户反馈等软因素,不仅在改善交互质量方面具有重要作用,而且还可以使机器模仿情绪行为,从而鼓励人们接受和使用。

负责任的创新

HMI的突破将为智能技术的重大创新铺平道路。然而,虽然令人神往的创新成果无疑会以惊人的方式改善人们的生活和福祉,但多个领域的倡导者都敦促行业人员以更大的责任感来防止产生意想不到的后果。其中世界著名科学家斯蒂芬·霍金、微软创始人比尔·盖茨和科技企业家Elon Musk分享了他们对人工智能的观点。他们认为AI,特别是自我学习型系统,在不久的将来能够抗衡并超越人类智力。因此,必须有一套道德准则来指导创新者的追求。

在责任界限与人类无尽想象力之间,我们可以肯定人机之间的关系会越来越强大,人机交互的真实含义将不断被重新定义。

 

redefining-HMI-in-the-intelligent-age
redefining-HMI-in-the-intelligent-age
相关文章
Conceptual image of smart car in purple
量化心跳,为健康护航
2023年10月15日
近距离了解心率检测仪,特别是光学心率检测仪的相关技术,应用和发展
Conceptual image of smart car in purple
数字接口正推动汽车产业的数据应用发展
By Avnet Staff   -   2023年7月15日
高速汽车网络连接独立的控制单元。本文比较了以太网、CAN和SPE的作用和规范,并探讨了最近实现区域网络架构的网络创新。
redefining-HMI-in-the-intelligent-age
相关活动
移动医疗的应用和设计
Date: 2020年7月22日
Location: 网络研讨会