重新定義物聯網的 nanopower
重新定義物聯網的 nanopower

重新定義物聯網的 nanopower

現今物聯網中諸多趨勢皆以高調物件(無論是人工智慧還是區塊鏈)為中心,但如果物聯網最具革命性的部分之一是設計者需要在日常裝置中考量的要素呢?

研究顯示 ,低功耗物聯網不僅是一個不斷成長的市場,在未來五年內的投資額可能輕易達到 26 億美元。

雖然這可能很容易將其所處環境視為利用 LoRaWAN 作為連線和通訊協定的關注延伸,或甚至只是作為 更佳 MCU 和其他裝置電源管理 ,然而,這種電源極大程度仰賴 nanopower,特別是類比 nanopower。

從全新角度定義 nanopower

對於現今 nanopower 的看法,人們很容易將其定義為靜態電流小於 1µA 的裝置。

雖然是事實,但這未能完全說明 nanopower 對於技術創新、將智慧推向尖端,或是類比的下一階段發展方向的意義。

那麼,nanopower 的真正定義為何?其刺激創新的能力。

透過更高效率和更長的電池壽命,在不影響性能下,以新一代超低功耗裝置帶動新型應用。這包括 SWaP 的所有要素:尺寸更小、更低的散熱,以及在如此小規模開發之新一代技術中蘊含的其他功能。

它延長了電池壽命。它能除耦函數以提高效率。另外,它允許增强系統控制。然而,對於 nanopower 如何真正影響未來創新,需要考慮的因素有很多。

新應用程式的技術

在觀察行業趨勢時,我們發現有更多的裝置可以或必須利用 nanopower 運行。這更適用於以「智慧化」處理大量日常行動的物聯網。

不過,以智慧型鎖為例,它需要運行的時間(可能一天只有幾次)相當少,但發生故障時的影響相當大。因此,nanopower 及其利用標稱靜態電流的靜止性質使其高於在最需要時候使裝置進入休眠和未就緒狀態的關機電流,確保隨時準備運行。

然而,nanpower 賦予設計者能夠透過智慧型裝置設計決策掌握此類決定的能力。選擇操作時間以及新增特定的睡眠、測量和傳輸週期參數代表 nanopower 能夠提供更廣泛的應用,在此之前,電池通常是電路板上最大和最重的元件。

全面影響連線科技

Diagram: analog parts and technologyAnalog parts play a critical role in bringing connected technology like building automation to market. Source: Maxim Integrated

採用智慧型鎖的思路,將它從一個家庭擴展到一個街區,再擴展到整個城市的智慧型建物。在 nanopower 方面,光是對智慧型都市的影響就令人驚奇,包括:

  • 在智慧型建物中,nanopower 科技可以連結安全設備、環境感測器、HVAC、照明等,使建物更加智慧與高效
  • 監控溫度、主要空氣污染物、大氣壓、光線、振動、環境聲强、行人和車輛交通的智慧型環境,打造更宜居生態系統的智慧型環境
  • • 智慧型停車解決方案,可緩解交通壅塞,同時提高設施效率和使用者體驗

加上人工智慧帶來的影響,低延遲、即時決策減少資料瓶頸,節能電源確保邊緣裝置不僅可以使現有資產更智慧,還能以前所未見的效率預測故障、斷電或甚至更好的利用方式。

Nanopower 是諸多具顛覆性意義的類比電源功能之一

透過 nanopower 延長操作時間只是類比正在推動創新的方式之一。考量能提供高性能與更小尺寸和更低溫度,或以低噪運行平衡高精度 LDO 類比之間平衡的降壓、升壓和升/降壓穩壓器。

這些需求的平衡對於新一代物聯網應用來說至關重要,且在將創新落實為成品時需要有强大的類比合作夥伴幫助融合這些獨特的功能。

進一步瞭解 基本類比。

重新定義物聯網的 nanopower
重新定義物聯網的 nanopower
相關文章
doctor using tablet computer
物聯網已為虛擬臨床試驗的時代做好準備
By Philip Ling   -   2023年2月15日
臨床試驗需要時間和金錢,但也需要參與者和大量數據。 物聯網現在正被用來從參與者那裡獲取虛擬數據,並在數位領域進行臨床試驗。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
安富利推動IoMT醫療物聯網創新,助力診療與保健模式變革與發展
2025年1月14日
As a leader in technological innovation, Avnet will continue to explore the limitless possibilities of IoMT, contributing to the creation of a smarter, more connected future for healthcare.
重新定義物聯網的 nanopower
相關活動

未找到相關活動