借助 SiC 技术,实现三大设计自由
借助 SiC 技术,实现三大设计自由

借助 SiC 技术,实现三大设计自由

Milan Ivkovic
Cleanroom tech with wafer

尽管 SiC 技术的性能和潜力毋庸置疑,但一些设计人员最初可能仍然会犹豫不决,无法下定决心使用 SiC 技术来处理新项目。

没人喜欢无端冒险。但与其他任何电子设计项目一样,我们首先需要充分了解可用解决方案的要求和潜力。之后设计人员便会发现,通过 SiC 实现的设计自由能够降低所有可知的风险。

随着 SiC 技术进入更多市场领域,设计人员可以实现一些新的自由,这些自由令人振奋,值得探索。其中包括简化电路拓扑、缩小系统尺寸和提高能量密度。

首先我们来介绍一下背景:与 Si-IGBT 和 Si-MOSFET 相比,SiC MOSFET 电源系统能够显著降低系统成本,提高功率密度,改善效率,还可以通过降低能耗控制运行温度。深入了解 SiC 的优势之后,设计人员感到颇为振奋。

当前,设计人员开始采用基于 SiC 的技术,以便保持竞争力,降低长期系统成本。这涉及到多方面的原因,包括:

  • 降低总体持有成本:基于 SiC 的设计尽管需要前期投资,但能效更高,系统尺寸更小,可靠性也更高,因此能够显著降低系统成本。
  • 解决设计难题:由于 SiC 的特性,设计人员开发的设备可以缩小尺寸,降低运行温度,提高开关速度,同时承受更高的工作电压。
  • 提高可靠性,改善性能:通过缩小设备尺寸,降低运行温度,设计人员获得了更大的自由,可以探索更具创新性的设计选项,轻松满足市场需求。

接下来我们将对一些关键的设计自由进行详细的探讨。.

简单、高效的拓扑

SiC 支持简单的拓扑结构,能够帮助设计人员高效完成工作,满足了市场对高效功率密集型 DC/DC 和逆变器日益增长的需求。

SiC 可以用两电平拓扑代替三电平拓扑,降低了参数控制难度,占用的空间更小,释放的热量也更少。

在功率因数校正 (PFC) 阶段硬开关拓扑中,简单的升压(使用 SiC 二极管)和图腾柱配置即可降低 SiC 的恢复损耗。若要使用Si-MOSFET达到相同的效率则需要更复杂的拓扑结构和数字控制。

SiC 可以在多电平拓扑中与 Si 结合,从而提高性价比。以下是用于太阳能或储能逆变器的改进型三电平有源中点钳位 (ANPC) 拓扑示例:

系统尺寸缩小

设计人员永远面临的压力,是需要在更小的空间内完成更多任务。值得庆幸的是,SiC 设计体积更小,重量更轻,并且可以支持更高效的逆变器和存储系统。

伺服驱动便是极佳例子。用于物体定位的伺服电机需要迅速响应,以便提高操作速度。因此,脉宽调制 (PWM) 频率提高后,可以改善伺服系统的动态性能。这便需要使用快速 IGBT 或 SiC 作为伺服驱动逆变器级的开关。

利用 SiC,设计人员可以设计出尺寸更小的驱动器,其中很多都不需要主动冷却。获得这种自由后,设计人员可以将驱动器直接安装在电机上。此外,设计人员还可以将 DC 总线直接连接到电机,从而显著降低电磁噪声。

储能功能增强

如今,能源消费者也正在成为活跃的电力生产者。SiC 支持双向功率流,能够促成这种转变。

数十年来,储能一直是发电、输电、配电和电力消耗过程中不可或缺的一环。当前,可再生能源发电领域发展迅速,需要更加可靠的电力传输,确保按时将电力输送到相应地点.。

储能系统提供了一系列技术方法,可用于管理能源供需,创建灵活的能源基础设施,帮助公用事业公司和消费者节约成本。

在电动汽车 (EV) 和太阳能充电领域,我们看到了 SiC 支持的双向功率流所存在的强大优势。例如,电动汽车和太阳能系统用户充满电后,可以将部分电力出售给公用事业公司。一些 SiC 拓扑可以实现更好的双向流动,改善储能系统。

下图展示了太阳能逆变器中 SiC 与 Si 的功率密度对比。

主要优势:Si ➝ Si / SiC 所带来的的功率密度提升

数据手册:

  • Si 逆变器 75kW
  • Si / SiC 逆变器 150 kW

优势:

  • 显著提高功率密度
  • 在冷却和重量方面降低成本

特点

  • 6 x IFX Easy2B ANPC 模块
  • 26 x IFX EiceDrivers 1ED-F2

 

结语:SiC 相对于 Si 所具有的优势

  • 能量损耗降低 50%
  • 系统尺寸缩小 10 倍
  • 工作频率提高 100 倍
  • 快速开关功能
  • 高电压操作

 

关于作者

Milan Ivkovic
Milan Ivkovic

Milan Ivkovic holds advanced engineering degrees from University of Belgrade, School of Electrical E...

借助 SiC 技术,实现三大设计自由
借助 SiC 技术,实现三大设计自由
相关文章
Conceptual image of smart car in purple
一路狂奔的专用5G网络有多强?
2023年9月15日
5G在海量数据处理以及设备连接方面的增强,使其可以支持从高质量视频流到实时数据分析等各种应用。
Conceptual image of smart car in purple
工业储能:让美好明天更可持续
By Avnet Staff   -   2023年8月15日
能源是气候挑战和可持续发展的核心,也是解决问题的关键。能源存储,是能源产生和使用链条中最关键的部分,也是影响能源效率最大,技术发展最快的部分。
借助 SiC 技术,实现三大设计自由
相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]