關於 5G 系統機電互連的知識
關於 5G 系統機電互連的知識

關於 5G 系統機電互連的知識

為裝置提供 5G 的互連挑戰

5G 可能給人無處不在的錯覺,但目前的共識是,最新的行動網路仍需要幾年時間才會跟 4G/LTE 一樣普及。這符合每 10 年換新網路一次的歷史趨勢,因此我們可以預期 6G 系統將於 2030 年左右出現。但這也使得現在應用 5G 的人成為「早期採用者中的後段班」,儘管這聽起來有點矛盾。

而這其實是好事,5G 已有一批早期採用者,但尚未形成主流。現在正是開發第一代 5G 解決方案的好時機,製造商可以期望在 6G 開始接班之前的這十年時間裡開發幾代產品。

任何第一代產品都是打造卓越設計的最佳起點,儘管設計過程中可能遇到與新技術相關的挑戰,但也能克服這些挑戰。對於 5G 來說,主要的挑戰也是其最大特色:效能。在 5G 的世界,一切都變快了。但設計師和系統工程師馬上就會明白,速度快對他們來說並不總是代表有趣。

訊號完整性對任何高頻訊號來說都是一個大問題,無論是透過導體或經由空氣傳導。5G 的所有主要優勢,像是高密度流量、更高效的頻譜使用率、更多頻寬和更低的延遲,都需要在網路上的每個端點提供,包括在電路板層級、電路板之間以及這些電路板上的元件之間。這就是 4 級脈衝振幅調變 (PAM-4) 方案之所以重要的原因,它能提供 56 Gbps 和 112 Gbps 的速度,遠高於其所取代的不歸零 (NRZ) 調變方案。雖然 NRZ 仍將繼續使用一段時間,但 PAM-4 將開始支援 5G。


國際電信聯盟ITU-R M.2083中定義的5G網絡的關鍵能力。 (來源:ETSI)

歐洲電信標準協會 (ETSI) 定義了 5G 系統必須滿足的速度、延遲和效率的八個層面,如下所示。ETSI 更加重視國際電信聯盟無線電通訊部門 (ITU-R) 所認定的三個主要使用案例:強化行動寬頻 (eMBB)、大規模機器類型通訊 (eMTc) 及超可靠低延遲通訊 (URLLC)。為了滿足這些使用案例的需求,業界正在利用新技術和方法,例如毫米波傳輸、更小和更多的基地台、波束成形和 MIMO 天線技術。MIMO 的特性可提高發射器的天線密度,將天線陣列密度提高至 256 個元件。

對裝置製造商來說,這意味著裝置體積將變得更小、能效更高,處理的訊號路徑也更多。這些實體連接需要能支援 PAM-4 傳輸速率的訊號完整性層級。預期所有垂直市場都會需要 5G,主要是因為其低延遲,這些市場需仰賴能在元件層級支援高資料傳輸量的系統。

全新網路

從 4G/LTE 跳到 5G 如此重要的部分原因,是因為其重新定義了網路拓撲,因為前幾代都是建立在舊式系統上,只不過延續了技術和方法。到了 5G,那些舊式系統被拋諸腦後,從 5G 採用全新無線電標準便可知其特色。事實上,網路的每個層面都得到重新定義。當然,要達成目標仍需一定程度地仰賴現有技術,例如能承載毫米波訊號的射頻連接器。

5G 日益開放,為網路結構帶來根本上的改變。4G 的無線電存取網路 (RAN) 包含基頻單元和遠端無線電站。到了 5G,則變成由集中式單元、分散式單元、無線電單元和 MIMO 天線組成的前傳網路。

這裡將會部署新的遠端無線電站、主動式天線單元和基頻單元。前傳將連接到核心網路,而前面提到的使用案例中發現的實際裝置將使用 MIMO 天線透過前傳網路連接。

雖然整個網路中許多地方都將使用光纖互連,但銅互連在新的 5G 拓撲中仍將發揮重要作用。

Molex 全球產品經理 Mike Hansen 說明,對銅互連解決方案的主要需求來自電路板之間的佈線,還有電路板之間的佈線。使用雙軸的纜線組件可以路由高速訊號,同時避免與 PCB 走線相關的損耗。

Hansen 解釋,除了 5G 帶來轉變,加上主動式天線單元 (AAU) 的發展,其採用大規模 MIMO 架構並具備大量處理功能,全都整合在極其小巧的體積內,因此高密度的銅互連對系統架構來說是必不可少的。

路由高速 5G 訊號

就電路板層級來說,PCB 逐漸成為高速訊號的主要障礙。雖然轉往光纖互連可以減少一些阻礙,但有些時候,電子訊號仍需要與 IC 連接,而這正是進階互連解決方案派上用場之處,其可提供更高的訊號完整性和敏感差分訊號所需的低插入損耗。

經過強化的邊緣連接器,提供了在單一輕巧型連接器上容納差分對組、單端訊號再加上電源所需的密度,同時還能避免訊號完整性的問題。

訊號現在不再穿過擁擠且會損耗的 PCB,而是從 PCB 的一側路由到另一側,或直接從 I/O 路由到 IC,使用由雙同軸纜線製成的組件。這些所謂的旁路纜線組件可避開與傳統 PCB 相關的損耗,而無需進出光纖的領域,因此可將成本和延遲維持在最低程度。

為了支援 5G 網路所需要的頻寬,電信業者使用 56 Gbps PAM-4 訊號,另外也盡可能使用 112 Gbps。路由訊號要維持這種速度,必須得在連接器層級仔細安排阻抗匹配。路由 PAM-4 訊號的解決方案包含 Molex 的 NearStack 100 歐姆和 85 歐姆系列。NearStack PCIe 連接器支援 32 Gbps 和 NRZ 編碼。

像是 NearStack On-the-Substrate 系統等更直接的解決方案,則使用直接到晶片的基板雙軸連接,將接觸點直接放在 ASIC 表面。此系統目前支援 56 Gbps 和 112 Gbps 的 PAM-4 連接。


雙軸纜線組件允許敏感的高速差分訊號直接從 I/O 路由到 ASIC,而不會產生與 PCB 中的 FR4 軌道相關的損耗。(資料來源:Molex)

欲瞭解更多產品資訊,請在專題頁面供應商清單中下載查看5G系列產品白皮書。

了解更多  

關於 5G 系統機電互連的知識
Two businessmen shaking hands in an office setting
 
 
From the interconnect design challenges of 5G to preparing now for 6G, what will it take to build the networks of the future to enable your vision? Explore the key characteristics of almost limitless connectivity in any context.
 
關於 5G 系統機電互連的知識
相關文章
Conceptual image of smart car in purple
一路狂奔的專用5G網路有多強?
2023年9月15日
5G在大量資料處理以及設備連接方面的增強,使其可以支援從高品質影片流到即時資料分析等各種應用。
Industrial cloud platforms, the engine that improves quality and performance
開啟元宇宙,尋找想像力的邊界
2023年6月15日
這是一個超越現實界限的數位領域,融合了虛擬實境、增強現實和混合現實技術,在其中,人們可以盡情探索和體驗各種場景和活動,獲得全新的互動體驗。
關於 5G 系統機電互連的知識
相關活動

未找到相關活動