Clarius工程师Daniel Rahardja谈到:“例如,在最开始的时候,我们遇到大量产品升温过快引发的问题。我们与安富利技术团队反复商讨,寻找功率管理的恰当方式。安富利无缝给了我们很多宝贵的支持,不仅仅是从物料清单的角度,也包括产品技术专业知识方面。”
当他们开始利用防水金属外壳加固扫描仪时,设计师遇到了更多的挑战。这是端到端分销商的支持真正派上用场的地方。
“基本上,我们将通常冗长的问答周期缩短至几小时,”Daniel 说。他认为,快速获得答案有助于加快产品上市速度。“当有安富利的专业知识为助力时,你肯定能更快地把事情搞定,然后能够更快地完成产品开发周期。”
尖端技术让Clarius先声夺人
在设计工作接近完成时,团队就需要通过合适的供应链以合适的价格获得合适的零部件,以支持紧凑的外形尺寸。
“在构建这类技术时,能提供莫大帮助的是直接与工厂建立联系。获得这种联系和知识,与实际设计芯片的人员交流,都有助于我们的设计工作更快地推进,”Clarius公司硬件开发总监Kwun-Keat Chan说。
安富利向Clarius公司推荐了赛灵思公司的Zynq All Programmable SoC,及其该设计背后的开发团队。Clarius得以利用该器件实现关键分析和硬件加速。
Kwun-Keat指出,安富利与赛灵思(Xilinx) 之间的关系帮助他们接触到了甚至尚未向一般公众公开的技术。
“为了使这款产品可行、可用、可售,该器件的价格,尤其是赛灵思系统的价格至关重要,”他说。“借助于我们与安富利之间的关系,并在其帮助下把我们的需求传达给赛灵思,绝对起了大作用。”
在赛灵思解决方案到位后,Clarius还需要通过无线连接把图像传输到任何支持iOS或Android的设备。Zynq SoC与TI WiLink8无线模块平台的组合在研发过程中为Clarius带来了巨大帮助。
Clarius 公司需要:
- 运行其OS的嵌入式微处理器
- 运行各种算法的FPGA
Xilinx提供了:
- 具有分析功能及硬件加速功能的SoC
- 方便的CPU、DSP、ASSP以及混合信号功能
- Znq平台:采用FPGA架构的双核微处理器
“借助于Zynq解决方案,功耗得以降低,速度得到提高,热管理工作减少。这是双赢结果,”Clarius 移动健康公司硬件工程师Daniel Rahardja说。
创新,面向未来
安富利公司客户经理Kuldip (Cub) Parmar指出,Clarius公司不仅愿意尝试新产品,而且非常信任安富利团队的专业意见。正是这种融合将他们的创意带入了市场。
“我们深入了解的不止是客户的产品开发路线图,因为如果我们不向Clarius提供这些资源,他们设计的产品也许不像现在这样卓越,”Cub表示。“该产品不仅能满足今天的需要,它还能满足明天以及若干年内的要求。”

Clarius无线超声波扫描器现已在全球范围内推出,并被广泛采用,既可能在加拿大滑雪胜地用于现场诊断,也可能在海地的小村庄用于对新生儿进行Zika病毒研究。
但该扫描器的最终目标很明确。
“现在,每名执业医师都有自己的听诊器;未来,我们希望每名执业医师都有自己的手持式超声波扫描仪,”Daniel说。“这就是我们的梦想:一种像是可视听诊器一样的产品。”
Cub对Clarius所取得的成就印象深刻,他也很自豪能够帮助他们为医疗领域带来革命性改变。
“和这些人一起拼搏是一种震撼人心的体验”他说。