2603-AIスーパーコンピューティングを支える基盤とは
2603-AIスーパーコンピューティングを支える基盤とは

AIスーパーコンピューティングを支える基盤とは ― GenAI時代に求められる電源設計と液冷技術の進化

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

大規模AIモデルの学習は、かつてないほど膨大な電力を消費しています。
では、この膨大なエネルギーを効率的かつ安定的に供給し、制御する「次世代の電源マネージャー」は誰が担うのでしょうか。

Gartner が発表した2026年の戦略的テクノロジートレンドによると、AIによって高度に相互接続された世界への移行が加速しています。この新たな時代において、「計算力」は新たな資源であり、それを支える電源供給と熱管理(冷却)こそが、システムの持続性を左右する重要な基盤となっています。

スタンフォード大学の「2023年AI Index Report」によれば、大規模言語モデルである GPT-3 のトレーニングには、1回あたり約1,287MWhの電力が必要とされています。これは、約3,000台の電気自動車がそれぞれ20万マイル走行するのに相当する電力量です。
さらに、この過程で排出されるCO₂は約552トンにのぼります。
このようなエネルギー消費は、企業にとっては電力コストやカーボン税の負担増大を意味し、社会全体としても環境負荷の増加という課題を引き起こします。
こうした課題に対する本質的な解決策は、実は見落とされがちな電源アーキテクチャの進化にあります。

「性能 vs 消費電力」― AIが直面する電力の壁

AIチップの性能競争は激化していますが、同時に消費電力も急増しています。

従来のスケーリング則では、性能向上に比例して電力消費も増大し、現在ではいわゆる「パワーウォール(電力の限界)」に直面しつつあります。
この結果、データセンターは単なる計算基盤ではなく、巨大な電力消費装置(Power Hog)へと変化しています。これは単なるコストの問題にとどまらず、スケールアップを阻む物理的なボトルネックでもあります。

また、発熱量の増加に伴い、液冷(Liquid Cooling)技術はもはや選択肢ではなく必須要件となっています。
しかし、真のボトルネックは冷却だけではありません。電源供給の品質と効率もまた、システム全体の性能を左右する重要な要素です。不安定または非効率な電源ユニットは、AIクラスタ全体の性能を大きく低下させるだけでなく、システム停止のリスクさえ引き起こします。

次世代データセンターに求められる「スマート電源」

今後のAIデータセンターでは、電源は単なる補助機能ではなく、インテリジェントな中核インフラへと進化していきます。
そのためには、以下の3つの転換が不可欠です。

1. 集中型から分散型へ:
従来の集中型電源は非効率であり、ラック単位・チップ単位の精緻な制御には不向きです。
今後は、分散型・モジュール型電源により、より効率的かつ精密な電力供給が求められます。

2. 汎用から専用へ: 
AIワークロードは、ミリ秒単位で負荷が大きく変動します。
そのため、従来の汎用電源では対応できず、高速応答・高ピーク対応のAI専用電源が必要となります。

3. 受動から能動へ:
電源システムは、AIアルゴリズムと連携し、予測型の電力管理を実現していきます。
これにより、消費電力を最適化しながら高いパフォーマンスを維持することが可能になります。

電力密度競争と12kW電源のインパクト

AIデータセンターにおいては、電力密度(Power Density)の向上が重要なテーマです。限られたスペースでより多くの安定した電力を供給できることが、システム効率と拡張性を左右します。

アヴネットのパートナーであるonsemiは、12kWクラスのAIクラウド向け電源リファレンスデザインを提供しており、業界をリードする性能を実現しています。

このソリューションでは、シリコンカーバイド(SiC)などの先進材料を採用し、高電圧・高温・高周波動作に対応しています。

Who Will Be the Next-Gen AI “Power Manager”?

Click for more product details

これにより、電力変換効率は96%以上と非常に高い水準を達成し、変換過程におけるエネルギー損失を大幅に低減します。
また、従来比で約50%高い出力を実現しており、1ラックあたりの計算能力を大幅に向上させることが可能です。

結果として、電力コストと冷却負荷の双方を低減し、データセンター全体の最適化に貢献します。

コンポーネント提供からエコシステム支援へ

AI時代においては、単一のハードウェアだけで課題を解決することは困難です。求められるのは、電力インフラからチップまでを包括したエンドツーエンドのソリューションです。

アヴネットは、グローバルなテクノロジーディストリビューターおよびソリューションプロバイダーとして、成熟したリファレンスデザインを提供し、製品開発の迅速化を支援します。さらに、供給の安定性、可視性、柔軟性を兼ね備えたサービスにより、お客様の差別化ニーズに応えます。これにより、お客様は電源設計の基礎部分にリソースを割くことなく、AIアルゴリズムやビジネス価値の創出に集中することが可能となります。

AIの進化は、計算力だけでなく、それを支える電力インフラの進化を不可欠としています。これからの時代において、最も高度なAIは、最も堅牢で効率的なエネルギー基盤の上にこそ成り立ちます。アヴネットは、その基盤づくりを支えるパートナーとして、お客様のAI活用を加速してまいります。

 

 

 

 

 

お役立ちリンク

2603-AIスーパーコンピューティングを支える基盤とは
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
クラウド連携 × AIが切り拓く、スマート農業による持続可能な未来
2025年12月15日
「データで耕す農業」という新たなアプローチが、重労働中心だった農業を、判断と最適化に基づくスマートな産業へと進化させています。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
高信頼・高効率が求められる次世代パワーマネジメント技術
2025年11月15日
アヴネットは、未来のエネルギーエコシステムを支える技術と製品を提供し、お客様とともに持続可能な社会の実現に貢献していきます。
2603-AIスーパーコンピューティングを支える基盤とは
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
クラウド連携 × AIが切り拓く、スマート農業による持続可能な未来
2025年12月15日
「データで耕す農業」という新たなアプローチが、重労働中心だった農業を、判断と最適化に基づくスマートな産業へと進化させています。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
高信頼・高効率が求められる次世代パワーマネジメント技術
2025年11月15日
アヴネットは、未来のエネルギーエコシステムを支える技術と製品を提供し、お客様とともに持続可能な社会の実現に貢献していきます。
2603-AIスーパーコンピューティングを支える基盤とは
関連イベント
関連イベントはありません