2604-ソフトウェア定義時代における車両アーキテクチャの再構築
2604-ソフトウェア定義時代における車両アーキテクチャの再構築

ソフトウェア定義時代における車両アーキテクチャの再構築

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

ECUアーキテクチャ、車内ネットワーク、インテリジェントモビリティの進化

市場調査会社Future Market Insightsによると、世界の自動車用電子制御ユニット(ECU)市場は2025年の690億米ドルから2035年には1,200億米ドル以上に成長すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は5.7%に達します。

この成長の背景には、自動車産業の根本的な変革があります。車両はもはや単なる機械的システムではなく、高度に接続されたソフトウェア定義型のインテリジェントモビリティプラットフォームへと急速に進化しています。
 

機械システムからソフトウェア定義型車両へ

ソフトウェアが車両イノベーションの中核となる中、ECUは知能化、接続性、拡張性を実現する重要な役割を担っています。現代の車両では、高度運転支援(ADAS)、インフォテインメント、パワートレイン最適化、自動運転などの機能をソフトウェアで管理することが増えています。

この「ソフトウェア定義型車両」へのシフトは、電子アーキテクチャの設計・統合、そしてプラットフォーム横断での拡張性に大きな変化をもたらしています。
 

ECUアーキテクチャのパラダイムシフト:分散型からゾーン型へ

過去数十年、自動車の電子システムは比較的シンプルな設計から、非常に複雑なアーキテクチャへと進化してきました。以前は、1台の車両に150個以上のECUが搭載され、各ECUは特定の機能に特化してほぼ独立して動作していました。

分散型アーキテクチャは機能拡張を可能にしましたが、同時に以下の課題も生じました:

  • 配線の複雑化と車両重量の増加 
  • システムコストの上昇
  • 拡張性・統合効率の制限

これらを解決するため、自動車業界はゾーン型アーキテクチャへの移行を進めています。自動車向けイーサネット(Automotive Ethernet)を高速バックボーンとして利用し、複数のECU機能をゾーンコントローラーや中央コンピューティングユニットに統合することで、配線の簡素化とソフトウェアによる柔軟な構成が可能になります。

その結果、車両機能はソフトウェアサービスとして提供されるようになり、OTA(Over The Air)アップデートや迅速なイノベーションサイクル、将来的な自動運転への進化の基盤が整います。
 

車内ネットワークの進化:高速・安定・専用プロトコル

ECUの統合は、車内ネットワーク技術の進化なしには実現できません。ADAS、自動運転、インフォテインメントの急速な普及により、従来のCANバスでは対応できない膨大なデータ帯域が必要になっています。

次世代車両ネットワークのバックボーンとして、自動車向けイーサネットが台頭しています。高帯域かつコスト効率に優れ、Time Sensitive Networking(TSN)機能により、安全性が求められる自動運転などの決定論的通信を実現します。

同時に、高速専用アプリケーション向けのプロトコルも登場しています。例えばMIPI A PHYは、非シールドツイストペアケーブル上で最大16Gbpsの非対称ポイントツーポイント通信を可能にし、カメラ (CSI 2)やディスプレイ (DSI 2)とのネイティブ接続により、ADASセンサーや表示システム向けの効率的で専用のデータ経路を提供します。

The Software Defined Vehicle Era


乗用車を超えて:オフハイウェイ車両におけるECU知能化

ECU技術の進化は乗用車にとどまりません。農業、建設、鉱業で使用されるオフハイウェイ車両も、急速にデジタル化と知能化が進んでいます。

これらの車両は過酷な環境下での複雑なマルチタスク運用が求められるため、以下が重要です:

  • 高いECU信頼性と耐久性 
  • 計算性能の向上
  • 柔軟で堅牢なソフトウェアアーキテクチャ 

例えば、現代の農業用シーダーは、衛星ナビゲーション、自律走行、エンジントルクベクタリング、油圧システム管理のECUを統合しています。種子や土壌条件、作業モードに応じてダイナミックに制御される必要があります。

こうした用途では、過酷条件向けの高性能プロセッサだけでなく、ECU間のリアルタイムデータ交換や農場管理システムへのデータアップロードを可能にする信頼性の高い車内ネットワークも求められます。
 

アヴネットの役割:統合ソリューションによるインテリジェントモビリティ支援

自動車業界がソフトウェア定義型未来に加速する中、グローバルテクノロジーディストリビューター兼ソリューションプロバイダーであるアヴネットは、この変革を深く支援しています。

アヴネットは、コアハードウェアからシステムレベルソフトウェアまで、バリューチェーン全体で顧客をサポート。車両、インフラ、クラウドプラットフォーム、ユーザー間の効率的な連携を可能にし、安全でスマートかつパーソナライズされたモビリティ体験の創出を支援します。
ADAS領域では、アヴネットは以下の開発・サポートを提供しています:

  • 高性能MCU、MPU、PMIC 
  • カメラモジュール、レーダーシステム、自動車用イーサネット接続 
  • 顔認識や行動解析を活用したドライバーモニタリングシステム 

高度なセンサーフュージョンアルゴリズムと制御・計画戦略を組み合わせ、最高水準の機能安全要求を満たすシステム構築を支援しています。

自動車産業が大きく変革する今、アヴネットは世界中のエコシステムパートナーとオープンに協業し、技術的・商業的課題を克服しながらイノベーションを推進しています。これにより、自動運転やインテリジェントモビリティの実現をさらに加速させ、より安全でスマートなモビリティ体験の創出に貢献します。
 

 

 

 

 

2604-ソフトウェア定義時代における車両アーキテクチャの再構築
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
4Dイメージング・ミリ波レーダーが車両に“超人的な視覚”をもたらす
2026年1月15日
次世代ADASは、単一のセンサー技術に依存するのではなく、複数技術を融合したシステムへと進化していきます。
Using autonomous drones to deliver packages
The move to 48 volts in transportation
By Miguel Tapia   -   2025年12月16日
The move from 12 and 24 volts to 48 volts is reshaping how companies approach mobility and robotics. It's a clear signal that the industry’s raising the bar for what’s possible in terms of performance and safety.
2604-ソフトウェア定義時代における車両アーキテクチャの再構築
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
4Dイメージング・ミリ波レーダーが車両に“超人的な視覚”をもたらす
2026年1月15日
次世代ADASは、単一のセンサー技術に依存するのではなく、複数技術を融合したシステムへと進化していきます。
Using autonomous drones to deliver packages
The move to 48 volts in transportation
By Miguel Tapia   -   2025年12月16日
The move from 12 and 24 volts to 48 volts is reshaping how companies approach mobility and robotics. It's a clear signal that the industry’s raising the bar for what’s possible in terms of performance and safety.
2604-ソフトウェア定義時代における車両アーキテクチャの再構築
関連イベント
関連イベントはありません