Web 內容檢視器
警告

警告

找到無效的配置。 請聯絡管理者。

 
發揮物聯網設計,當智能走向邊緣

發揮物聯網設計,當智能走向邊緣

Pie chart of Avnet's IoT Connect

能透過安富利和 ON Semiconductor 使您的物聯網解決方案成為現實。在這裡瞭解詳情。

探索如何利用來自 安富利和 ON Semiconductor 的尖端軟體和硬體,使您的下一套物聯網解決方案成為現實。


從大型資料中心,到單一用途感測器,物聯網應有盡有。儘管跨物聯網都有獨立的電源要求,各個定點都有其電源效率的需要。

傳播物聯網的智慧

物聯網不斷演進,從過去的原始資料泛濫,到現在經處理後的聚焦資訊事件。邊緣智慧正在利用較低電源和降低延時,以迎合創造更佳效能的要求。設計師和製造商瞭解此事實後,正致力於開發和提供所需的解決方案,以更少電源發揮更高績效。超低功耗解決方案使無電池設計可以在整個網路中部署,讓每個設計都能產生有價值的可行情報。

在更廣泛的網路系統內,早已有數十億個在線的設備不斷在網絡系統上生成和傳輸數據,為基於雲的服務器提供數據並為大數據做貢獻。功率效率在每個關頭都具有重要意義,但減少對功率的依賴的潛力,在邊緣智慧上現在已成為現實。

透過安富利和 ON Semiconductor 使您的物聯網解決方案成為現實。在這裡瞭解詳情。

若物聯網的智能感測器是以電池供電,TCO (總擁有成本)將遠超出購買和安裝成本。每次需要更換電池時,所有人或操作者將產生現場造訪的成本。儘管我們往往可以把作業排定為日常維護,總是有可能電池電源在例行造訪日的前後故障。 我們也需要支付巨額的製造和更換數十億電池的環境成本。因此,業界對開發超低功率解決方案的興趣日增。

能源採集在物聯網日益可行,特別是超低功率感測器

過去,利用採集的能源實現有意義的通信一直是一項挑戰,但是通過不斷的創新,開發人員現在可以取得完整的無線感測器參考設計,並能從採集能源進行操作。 相同的法則可用於使用來自太陽、動力和溫度差的採集能源,進一步設計智能感測器。業界利用最新裝置的極低電源要求,並設定為跨物聯網啟用廣泛系列的超持久電池壽命,甚至是無電池智能感測器,進而實現此目標。

技術驅動物聯網的感測、連結和驅動

我們一直通過傳感器來詮釋世界,以及轉換器將一種形式的資訊,轉換為另外一種。儘管人類的五種感官帶有極高解析度,且由世上最精密的處理器於幕後運作,我們可以論述,它們實際上只是轉換器。若感測器是物聯網的眼睛和耳朵,轉換器就是肌肉。感知狀況、詮釋其相關性並根據結果採取行動,是物聯網能有效提供的價值主張。

物聯網能感知、連結和採取行動的方法與日俱增。感測技術的演進,是由令人振奮的全新應用程式帶來之契機所鞭策。在此舉出影像感應器技術的例子:它推動物聯網中以視覺為基礎的端點、整合先進功能,以涵蓋廣泛系列的解析度、動態範圍和快門技術,解決每套應用程式的問題。

物聯網與傳統的技術應用理念不符。它日益以資料為重心,進而對開發人員帶來新壓力。資料可能從感測器開始,但它卻快速移至雲端,因此現在,在整個過程中支持製造商變得更加重要。合適的合作夥伴可在以維持安全連線為核心的狀況下,提供恰到好處的支援,其中包括:從有關物聯網如何為您提供幫助的建議,到為您的應用程序設計合適的解決方案,以及添加雲服務以提供您正在尋找的見解。

無線和有線連接是物聯網的基礎,並將繼續區分端點。連接物聯網節點無對錯之分,一切視應用程式而定。要支援這一點,需要一系列能涵蓋所有主要解決方案的產品,其中包括藍牙、Zigbee 和 Sigfox,以及 2.4Ghz 和 sub-GHz 頻帶實作的專屬 RF。有線連接在許多應用中仍然很強大,USB仍然是一個受歡迎的選擇,USB Type C的出現進一步鞏固了這一地位。

致動是自動化作業的基礎,而它總是涉及控制電源的應用,也就是從導引電壓到驅動馬達。功率控制領域是效率的代名詞,隨著物聯網的擴展,在每個點提供更高的效率變得越來越重要。

透過平台降低設計壓力

壓力預估互不相同,但人們普遍預期未來數年內物聯網將內含數十億裝置,但目前也許更重要的是,物聯網產生的資料預期能建立的營收,遠比實作的成本高。

但即使它明顯具備潛力,業界仍潛藏惰性:他們不是不願意應用新技術,而是抗拒改變工作方法。若明白物聯網的真正潛力,就能克服這個非克服不可的困境。

我們再也無力在卓越卻孤立的區塊工作,就如同每個節點都是構成較大建置的一部份。物聯網涉及多項專業,當中需要組織內不同群組的參與。我們積極開發實現理想的解決方案,讓工程師成為更有效率的設計師。

化資料為見解

物聯網可說是協議的大熔爐,這個趨勢只可能會持續成長。閘道是結合它們的方法,但雲端資源提供更大彈性和績效。類似安富利的 IoTConnect® 平台彙整作業和資訊技術,利用遠端存取和即時監控,連結任何數量的「物件」,更支援在不同系統之間的資料移動。配備物聯網平台, 製造商可用更簡單的方法,解決物聯網產品開發的問題。

機會很大、且前景無量

可以為端對端連接提供低耗電,且以資料為中心的企業正在定義著物聯網市場。物聯網上已連接數百萬的裝置,而且還有數十億裝置尚待設計;可想而知,物聯網的成長前景樂觀。希望投入此令人振奮且富挑戰性契機的製造商,請為個別設計資源尋找可提升真正價值的合作夥伴,於所有領域帶來專業知識,最終創造競爭優勢。透過與安富利和 ON Semiconductor 合作,所有製造商都能擁有所需的資源、專業知識和解決方案,協助他們快速進入市場。

進一步瞭解 安富利和 ON Semiconductor 如何探索我們帶領您從概念走到產品發佈的許多資源,進而驅動您的物聯網應用程式。

 

更多資訊 

Static HTML
Apac Related Switcher
相關文章

未找到相關文章

Apac Event Switcher
相關活動

未找到相關活動