2406-heralds-a-new-era-in-smart-healthcare
2406-heralds-a-new-era-in-smart-healthcare

多技術融合,開啟智能醫療新時代

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

「人口高齡化」已然成為全球的一大挑戰,如何高效地監測和提升老年族群的健康狀況顯得特別重要。

在這個背景下,如果有一個幫手,時刻記錄著身體的每一個微小變化,甚至可以在疾病未露跡象之前就發出警示;同時,這些與健康有關的資料也會及時傳遞給其它家人或醫療專家,提前為醫療診斷做好鋪墊,這樣的細緻守護會不會讓您感到很安心?

這便是智能健康領域的前沿科技,利用穿戴設備作為健康評測的幫手,通過智慧連接和人工智慧等先進技術,將個體的健康資料轉化為醫療行動指南,從而使健康管理變得更為智慧、高效和個性化。


數位技術的“貼身”關懷,帶來細緻守護

在智慧健康的大家庭中,可穿戴設備無疑是最貼近我們的一員,它們正通過數位將個人健康視覺化。

  • 感測器技術:藉由加速度計、陀螺儀、心率感測器、血壓感測器、血氧感測器等先進技術,能夠即時監測和記錄使用者的身體資料,如心率、血壓、步數、睡眠品質等。
  • 無線通訊技術:如藍牙、Wi-Fi和NFC等,使得可穿戴設備能夠與智慧手機或其他設備進行連接,實現資料的傳輸和同步。
  • 生物識別技術:包括指紋識別、虹膜識別等,用於保障使用者的隱私和資料安全。
  • 連接器:基於可穿戴設備的小型化特點,柔性排線(FFC)和柔性印刷電路(FPC)等連接技術提供羽量級、薄型解決方案,同時滿足可靠和高速的傳輸性能。
     

Integration of multiple technologies heralds a new era in smart healthcare


安富利的合作夥伴Molex提供先進的連接器產品,可在具有振動和反復滅菌的惡劣環境中提供高性能連接。其中,FFC/FPC連接器具有多功能和獨立的雙底觸點設計、寬溫度範圍和0.50mm或1.00mm間距等特性,能夠為可穿戴設備提供最大的設計靈活性。與此同時,安富利正在開發一種用於智慧手錶的解決方案,使智慧手錶不僅可以監測用戶的心率,還可以監測心率變異性和SpO2(血氧飽和度)以及具備其他進階的功能,例如追蹤能量消耗、睡眠分析等。

數位技術的不斷升級,正促使可穿戴設備逐步邁向醫療級應用領域,成為評估患者身體狀況的重要參考依據。


多技術融合,向個人健康管理平臺升級

在個人健康監測設備日益普及的今天,消費者期待這些設備可以根據身體情況提出合理化建議,而不僅僅只是一串資料。

借助5G、AI、大資料分析和雲端計算等技術融合,能夠將可穿戴設備轉化為具有個性化特色的健康管理平臺。5G的高速傳輸和低延遲,可為用戶提供高效、精準的健康評估;AI和大資料分析則讓設備識別使用者的健康風險,並給出個性化建議;雲端計算則為資料存儲和共用提供了保障,增強了使用者資料的安全性。

得益於這些先進技術,帶有健康監測的電子產品正成為使用者的私人全天候健康顧問,使科學、個性化的健康管理走進尋常百姓家。


虛擬助理上線,便捷服務觸手可及

 

另一方面,集成人工智慧和機器學習技術的虛擬助理和聊天機器人在醫療領域也展現出獨特的價值。這些智慧系統不僅能夠為醫生提供治療、診斷和藥物的相關建議,還能直接服務患者,解答他們的護理問題,並做出更明智的就醫指導。

虛擬醫療助理的核心技術在於其能夠處理和分析大量的醫療資料。通過與醫療系統的無縫對接,虛擬助理能夠協助醫生進行病歷整理、預約安排等工作,極大提高了醫療服務的效率。此外,它們還能通過智慧提醒功能,幫助患者按時服藥或進行必要的身體鍛煉,有效提升患者的依從性。

更為深遠的是,當醫療助理覆蓋基層醫療衛生機構,可以使偏遠地區的患者享受到優質的醫療資源,為患者提供及時的診斷和治療建議,甚至進行遠端監控和隨訪。這種普及化的醫療服務有力地促進了醫療資源的均衡分配,完善公共衛生體系建設。


結語:

智慧健康產業的發展,不僅惠及老年群體,更使每個人受益其中,它將改變我們對健康的認知和管理方式。隨著可穿戴設備的普及以及多元化技術的進步一個全方位、多層次的智慧健康生態系統正逐漸完成。

安富利在智慧健康領域,提供一系列傳感、處理和嵌入式技術,這些技術能夠為醫療設備製造商、健康科技公司以及其他需要智慧健康解決方案的企業提供支援,助力優化醫療流程,並促進打造個性化健康管理新體驗。

 

2406-heralds-a-new-era-in-smart-healthcare
2406-heralds-a-new-era-in-smart-healthcare
相關文章
Conceptual image of smart car in purple
量化心跳,為健康護航
2023年10月15日
近距離瞭解心率檢測儀,特別是光學心率檢測儀的相關技術,應用和發展
doctor using tablet computer
物聯網已為虛擬臨床試驗的時代做好準備
By Philip Ling   -   2023年2月15日
臨床試驗需要時間和金錢,但也需要參與者和大量數據。 物聯網現在正被用來從參與者那裡獲取虛擬數據,並在數位領域進行臨床試驗。
2406-heralds-a-new-era-in-smart-healthcare
相關活動

未找到相關活動