202005 用Azure Sphere保护物联网应用
202005 用Azure Sphere保护物联网应用

用Azure Sphere保护物联网应用?这中间的硬件鸿沟如何跨越,你想好了吗?

今年年初,微软Azure Sphere物联网安全服务平台的正式商用让很多开发者技痒,都想在自己的物联网应用上试着用一把。毕竟,面对物联网全这个让人怵头的“刚需“,能有来自微软的技术支撑做背书当然是件好事。况且,Azure Sphere提出的认证芯片、操作系统、安全云服务三位一体的解决方案体系,看上去是如此完美,大家都希望全面的物联网安全防护,从此就如探囊取物一般。

但是且慢,作为一个新的技术,Azure Sphere全面渗透到各个领域,还需要一个过程,很多技术细节问题还需要通过Azure Sphere生态的不断完善去解决。以一个IoT设备的硬件开发为例,想让它从“裸奔”到穿上可靠的“防护服”,这中间有大量的功课要做。尽管Azure Sphere在为开发者提供认证芯片——比如联发科的MT3620——但这也仅仅算是一个原材料,想要真正构建起一个完整的物联网安全硬件体系,中间的设计鸿沟(至少是一些大大小小的“坑”)是必须跨越的。所以真正“拥抱”Azure Sphere之前,大家都免不了要花些时间,想想清楚。

不过,如果你还没有完全想清楚,也不要紧,因为在Azure Sphere硬件开发方面已经有很多人在替你“操心”了——比如安富利(Avnet)——而且这心操得还很全面,不论你是处于何种需求阶段的开发者,Avnet都有相应的解决方案提供给你。不信?那就随我们一起来看看吧。

“从硬件抓起”是Azure Sphere不同于其他单纯的安全云服务的一个鲜明的特点,而且已经有了MT3620这种成熟的Azure Sphere认证MCU可供使用。从之前我们的文章《微软Azure Sphere物联网安全平台背后,谁在提供“硬”支撑?》中,大家就可以了解到这颗内置了微软Pluton安全子系统和Wi-Fi无线电、集成了一颗Arm Cortex-A7和两颗Arm Cortex-M4F内核,以及丰富外设资源的芯片,其功能是多么了得。

可是熟悉硬件开发的人都知道,吃透一颗芯片并最终将其应用在产品中,这个过程并不容易,开发者需要通过Datesheet和技术资料了解芯片的内部功能,还需要通过外围电路的PCB布局布线确保芯片与外设的高效连接……这需要相当的功力,也需要花费不少时间。而Avnet推出的MT3620模块,在很大程度上帮助开发者解决了这个问题——通过将RF前端电路以及必要的接口,与MT3620集成在一个33mm x 22mm的小型模块上,可以让基于Sphere的硬件开发时间大为缩短。

而且,Avnet还很贴心地提供了两个版本的MT3620模块:一个是集成了芯片天线、具有更高集成度和成本优势的芯片天线版;另一个是包括两个U.FL射频连接器,可连接外置2.4/5GHz天线,实现更好的无线连接性能的UFL版。而且这两个版本的模块是完全兼容的,这就为开发者提升设计的灵活性和可扩展性带来了便利

对于那些应用目标已经比较明确的开发者,这种生产就绪型的MT3620模块,无疑可以让硬件开发者将更多的精力放在系统级的设计上,而无需在底层芯片级应用开发上耗费更多的时间精力。

Can IoT Apps be protected with Azure Sphere?

图1,芯片天线版Avnet Azure Sphere MT3620模块系统框图(图源:Element14)

Can IoT Apps be protected with Azure Sphere?

图2,ULF天线版Avnet Azure Sphere MT3620模块(图源:Element14)


当然,现实中硬件开发者的需求是多层次的。如果你是一个脑子中充满了创意,希望探索Azure Sphere更多可能性的开发者,一个Azure Sphere认证芯片模块显然就不够用了,这时寻找一款包括核心Azure Sphere MCU,集合了物联网应用开发资源的开发工具,就十分必要了。

Avnet专门为这个层次上的开发者提供了一款Azure Sphere MT3620入门级开发套件,该开发套件包括了上述的MT3620模块和一块载板,前者提供计算处理和无线通信功能,而后者则包括了传感器(包括3D加速度计、3D陀螺仪、温度传感器和环境光传感器)、接口(两个MikroE Click插槽、一个I2C Grove连接器、图形显示器连接器,以及开发调试接口等)和人机交互界面(可选的128x64 OLED显示屏)等丰富的板载资源,构成一个完整的开发平台。基于这样的平台,开发者不论是评估MT3620芯片,还是快速创建一个基于Azure Sphere的安全物联网应用原型,都是游刃有余。

Can IoT Apps be protected with Azure Sphere?

图3,Avnet Azure Sphere开发工具板载资源(图源:Element14)


说到这里,上述的Sphere模块也好,开发工具也罢,针对的用户都是那种正在搭建新的IoT系统,且在设计之初就在考虑将Azure Sphere安全服务与系统内部深度融合的类型,他们通常会有专门的硬件团队去负责基于Azure Sphere认证芯片自顶而下完整的正向设计开发。微软将此类用户定义为“Greenfield”用户。

但是在现实中,还有一类用户,他们希望对现有的存量设备进行升级改造,使其具备物联网安全功能,而对这些设备硬件完全的翻新和替代是不可能,这类客户内部往往也没有专业的安全和硬件团队做支持……实际上这样的应用场景,在现实中十分普遍,微软将其定义为“Brownfield”用户。如何将这些用户的存量设备纳入到Azure Sphere保护中?微软给出的解决方案是通过一个所谓的“守护者模组(Guardian Module)”来实现。

简单地说,Guardian Module就是一个独立于IoT设备之外并与其相连接的安全模组,他内置Azure Sphere功能,成为IoT设备与Azure Sphere安全云服务之间的桥梁。Guardian Module在云端认证成功后,会获取一个Azure Sphere安全服务“签署”的证书,凭借此证书作为“通行证”,与Guardian Module相连接的IoT设备就可以享有一系列Azure Sphere提供的安全云服务了。

Can IoT Apps be protected with Azure Sphere?

图4,利用Guardian Module为现有设备提供Azure Sphere安全云服务(图源:微软)


微软在官网中向用户推荐的Guardian Module,就是来自Avnet的Guardian 100模组。用户可将Guardian 100模组通过以太网或USB接口与现有IoT设备连接,无需专业的人员的支持,即可便捷地将该设备置于Azure Sphere的安全保护伞下,这实在是一种“即插即用”的体验,特别适合于那些作用关键、价值不菲的设备的升级改造。

Can IoT Apps be protected with Azure Sphere?

图5, Avnet Guardian 100安全模组(图源:Element14)


总之,无论你是缺乏物联网安全专业资源的“小白”用户,希望为自己的设备添加Azure Sphere安全防护;还是物联网应用的开发者,希望在原型设计中尝鲜Azure Sphere的强大功能;抑或是一个希望快速将Azure Sphere MCU投入商用方案的用户,Avnet都可以为你提供相应的解决方案,帮助你跨越硬件设计的鸿沟,让全面的物联网安全变得触手可及!

202005 用Azure Sphere保护物联网应用
202005 用Azure Sphere保护物联网应用
相关文章
Industrial cloud platforms, the engine that improves quality and performance
开启元宇宙,寻找想象力的边界
2023年6月15日
这是一个超越现实界限的数字领域,融合了虚拟现实、增强现实和混合现实技术,在其中,人们可以尽情探索和体验各种场景和活动,获得全新的互动体验。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
安富利推动IoMT医疗物联网创新,助力诊疗与保健模式变革与发展
2025年1月14日
作为技术创新领域的领导者,安富利将继续探索IoMT的无限可能,为构建更智能、更互联的医疗保健未来贡献力量。
202005 用Azure Sphere保护物联网应用
相关活动
移动医疗的应用和设计
Date: 2020年7月22日
Location: 网络研讨会