202206-DMS盯著你呢
202206-DMS盯著你呢

DMS:開車別犯睏,我盯著你呢!

Point at a beating heart

在長時間高速行駛的過程中,不知不覺睏意來襲。單調的路況和午後溫暖的陽光也變成催眠劑,將睡意無限放大。駕駛員反應漸漸遲鈍,視線逐漸模糊,短短幾秒間,危險已經悄然而至。

據統計,酒駕導致的交通事故約佔2.5%,但疲勞駕駛在引發交通事故事件中卻佔20%的比例,是酒駕的8倍。在重大事故中,疲勞駕駛更是佔到40%,已然成為影響交通安全的“罪魁禍首”。

近年來,智慧駕駛技術發展如火如荼,各類輔助駕駛功能也層出不窮,但駕駛員依然是駕駛責任的主體。在人類可以放心地將“方向盤”交給駕駛工具之前,“人機共駕”將是汽車市場的最優選擇。在此大環境下,一種防止疲勞駕駛,智慧判斷、監控駕駛員駕駛行為的技術出現到大眾視野之中——駕駛員監控系統(DMS,Driver Monitor System)。

DMS誕生之時,大多通過汽車方向盤、扭矩感測器監測車輛行駛狀態,但此類被動式DMS系統模型複雜,成本高,誤報率大,且無法與智慧座艙產生聯動。較低的智慧化程度,也使其無法準確判斷出司機的真實意圖,不免被視為雞肋。而AI視覺技術的快速發展則為主動式DMS的出現提供了可能。基於人臉面部識別、紅外線技術和視覺影像的高度智慧化視覺DMS技術應運而生,並迅速成為各大汽車製造商的首選。

DMS解決方案通常採用能夠適應各種光源環境、光線抗干擾能力強的紅外線成像技術,即便在夜間、逆光等高挑戰性光照環境下也能提供高品質的成像品質。此外,對於紅外線感測器來說,各類鏡片同樣不是障礙,被遮擋的眼部資訊依然可以被精准捕捉。紅外線攝影鏡頭由紅外光源發射器、可以識別物體反射光線的鏡頭,以及圖像感測器等元器件構成,通過安裝在汽車方向盤、儀錶盤或A柱等位置的紅外線攝影鏡頭,以方便獲取駕駛員的眼部狀態、頭部姿態、抽煙、打電話等行為的圖像或視頻資訊。攝影鏡頭配置通常需要1MP~2MP,使用人眼不可感知的940nm的近紅外光。因為其高智慧、非接觸、高可靠性、低成本的優勢,基於近紅外技術的DMS正成為汽車市場中的主流選擇。

識別準確率是駕駛員監測系統最核心的指標之一,尤其是監測駕駛員是否疲勞,是否分心或者瞌睡。如何實現測量疲勞、量化疲勞程度,自然是DMS的重中之重。經過人臉識別演算法模型將動態視頻一幀一幀進行識別、判斷、決策後。DMS會將資料分析、處理結果將回饋至終端顯示器,也可通過安全帶震動(體感)、氣味(嗅覺)等方式與使用者進行資訊交互。要實現此類功能製造廠商需要花費大量的人力、物力以及財力組織人員測試,採集人類疲勞、分心及其他異常狀態下的面部素材,積累訓練庫。並從積累的資料庫和類比訓練中,針對關鍵生理指標做統計和分析,確定從清醒到微疲勞、半疲勞、深度疲勞的界限,從而優化模型結構參數、建立疲勞生理模型、設定生理閾值、最終確定觸發條件。除此之外,還需要通過指令集優化、多執行緒優化、即時演算法調度等高效的工程實現,大幅優化和提升系統回應速度。

實驗證明,在測駕駛員疲勞功能的演算法方面,PERCLOS(指眼睛閉合時間占某一特定時間的百分率)相對於駕駛員其他特徵,更能直接反映駕駛員的疲勞程度。其中PERCLOSP80(眼皮蓋過眼球的面積超過80%所占的時間比例)與疲勞程度之間具有最好的相關性,PERCLOS檢測方法也因此備受業內青睞。


寫在最後:

在“完全自動駕駛技術”尚待驗證、還未到來之時,對於駕駛員的監控或將成為規避疲勞駕駛風險的最佳方法,DMS也將在安全駕駛領域發揮重要作用。目前,凱迪拉克、特斯拉等汽車品牌也積極加入賽道,都已佈局搭載DMS相關產品。隨著智慧視覺技術的引入,DMS將會擁有更廣闊的應用場景。預計未來,車載DMS將乘汽車智慧化趨勢的東風,加速覆蓋汽車市場,並逐漸成為駕駛員與車輛之間建立人機交互的重要“介面”。

202206-DMS盯著你呢
202206-DMS盯著你呢
相關文章
Conceptual image of smart car in purple
電動汽車,電磁相容的隱秘戰場
By Avnet Staff   -   2023年7月15日
EMI可以導致電子產品運行不暢,發生故障或完全停止工作。EMI可以由自然或人為的來源引起。
Conceptual image of smart car in purple
導讀:瞭解 EMI 和 EMC 在電動車中的重要性
By Avnet Staff   -   2023年7月15日
電磁干擾 (EMI) (問題) 和電磁相容性 (解決方案) 的基本概念在所有應用中都顯而易見。深入瞭解 EMI 和 EMC,對任何汽車工程團隊來說都是很重要的課題
202206-DMS盯著你呢
相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar