2410-最潮的打工人,已经开始骑电单车了
2410-最潮的打工人,已经开始骑电单车了

最潮的打工人,已经开始骑电单车了

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

最近,Ebike火爆起来,成为不少都市丽人上班和周末出行的新宠。或许很多人对Ebike还感到陌生,但在欧洲,尤其是骑行文化深厚的国家,Ebike早已是司空见惯。在今年的世界移动通信大会(MWC 2024)上,就有厂商展示了5G电动自行车,吸引了众多参观者的目光。 

什么是Ebike?

Ebike,也就是电动自行车或电单车,区别于传统的电动车,电单车的外观和自行车类似,不同的是电单车搭配了电池电机及电控系统。

那为何不直接买个电动车?

首先,Ebike具有运动属性,可以同时满足锻炼和代步的需求。现市面上的电动车,几乎无法实现蹬车前进,电单车以一种新的定义在运动健康的赛道脱颖而出。

其次,Ebike续航里程可达50-80公里,完全能满足日常通勤的需求。在一些环境特殊的位置,例如很多海边的公园是不允许电动车进入的,但是Ebike则可以自由驰骋,更加便捷。

再者,Ebike的设计时尚多样,人群中脱颖而出,成为街头一道靓丽的风景线。这是很多骑行爱好者的重要考量因素。近几年骑行圈爆火,也逐渐有趋势在往Ebike靠拢。

但总体而言,Ebike的门槛还是相对比较高,它增加了电池、电机和电控系统,所以价格上还相对较高,几乎都在1w以上。
 

告别“电量焦虑”!Ebike快充让你说走就走

与电动汽车一样,Ebike的潜在用户也会考虑充电的问题,一般电动自行车充电需要 6~10小时,这样漫长的充电时间,对于追求效率的现代人和上班族确实是个难题!快充会是Ebike普及的关键。

其实,快充技术已经不是什么难事。快充技术的实现依赖于几个关键技术:
 

  • 高功率充电器:快充充电器能够提供更高的充电功率,通常比传统充电器的功率高出数倍甚至更多。这使得电动自行车可以在短时间内完成大部分电池的充电。
     
  • 高能量密度电池:现代电动自行车通常配备高能量密度的锂离子电池,这种电池不仅轻量化,还能在较短时间内存储更多电能,适合快速充电的需求。
     
  • 智能充电管理系统:智能管理系统可以监控电池的充电状态和温度,确保在快充过程中电池安全并保持长寿命。


安富利针对像Ebike这样的轻型电动车市场趋势推出了600W/2000W LEV充电器解决方案,该方案能够优化充电流程,在提供更快充电速度的同时,有效降低能量损耗,从而进一步提升整体效率。

此外,电池标准化也很关键,需要建立统一的电池标准,方便不同品牌的电动自行车使用同一套换电系统。合理规划充电桩的布局,确保充电桩的覆盖范围和充电功率满足需求。

想象一下,在午休时间或工作间隙,你就能为爱车“满血复活”,继续开启你的骑行之旅。
 

“卷”起来了!ADAS让Ebike安全又拉风

安全是另一大困扰着骑行者的问题,每天我们身边都有无数骑行事故发生。不过,随着ADAS技术的普及与进步,电动自行车也将变得更加“聪明”。

ADAS,即高级驾驶辅助系统,是新能源车的专属“黑科技”,如今随着在汽车领域的普及,它也开始在电动自行车上展露头角。
 

e-bike and man read information

那么,电动自行车如何玩转ADAS呢?

想象一下,当你骑行在道路上时,车子能自动识别前方的障碍物,并在碰撞即将发生时发出警报或自动刹车;当有车辆或行人进入你的盲区时,系统会及时提醒你;夜间骑行时,车子还能自动调节灯光的亮度,增强你的视野;如果你不小心偏离了车道,车辆还会发出警报来提醒你。这些智能功能不仅大幅提升了骑行的安全性,还让骑行体验变得更加轻松和愉快。

引入ADAS技术后,电动自行车将显著提高骑行的安全性和舒适度,减少意外风险。未来,它们还会与智能手机、智能家居等设备无缝连接,提供更多的功能和个性化的服务。
 

结语

Ebike不仅仅是一种交通工具,更是一种生活方式。它代表着一种健康、环保、时尚的生活态度。从长远发展来看,Ebike零排放,对环境友好。安富利将借助在电动汽车充电领域的成功经验,围绕ADAS和高效EV充电器两大核心技术,为Ebike的普及和性能提升提供全方位的支持,让更多人享受科技的魅力,感受自由骑行的乐趣。

 

 

2410-最潮的打工人,已经开始骑电单车了
2410-最潮的打工人,已经开始骑电单车了
相关文章
Conceptual image of smart car in purple
工业储能:让美好明天更可持续
By Avnet Staff   -   2023年8月15日
能源是气候挑战和可持续发展的核心,也是解决问题的关键。能源存储,是能源产生和使用链条中最关键的部分,也是影响能源效率最大,技术发展最快的部分。
Conceptual image of smart car in purple
电动汽车,电磁兼容的隐秘战场
By Avnet Staff   -   2023年7月15日
EMI可以导致电子产品运行不畅,发生故障或完全停止工作。EMI可以由自然或人为的来源引起。
2410-最潮的打工人,已经开始骑电单车了
相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]