从“可用”到“前瞻”:家庭自动化的发展
从“可用”到“前瞻”:家庭自动化的发展

从“可用”到“前瞻”:家庭自动化的发展

Person holding smartphone running home automation app, by door.

智能家庭能变得多智能?未来的家庭聪明绝顶,可以在您想要告诉它如何操作之前为您做出决定。

一百年前,智能家庭是指拥有第一台家用电器的家庭。快进到20世纪80年代,根据美国住房 建筑商协会的标准,智能家庭指“电脑化建筑”的样本(网络空间对建筑的影响)。到 2008 年,地球上的互联设备数量超过了人口数量。

现在,我们在三个层面的家庭自动化领域取得了许多进步:“可用”、“互联”到“前瞻”。

今天:家庭“可用”的时代

想一想最基本的 Google 搜索:无需自己上网到安全网站寻找答案,搜索引擎可以为您效劳。目前的家用技术也主要出于同样的对安全性或便利性的需求。家用冰箱让生活更轻松,家里的安全系统让家庭感觉更安全。

问题是所有这些系统都处于一种封闭状态:它们彼此没有联系,独自各司其职,并且都需要高度的人为参与。

对于 20 世纪而言,这已经足够了。然而,随着对智能家庭技术的需求不断增长,其他物联网 (IoT) 应用中用到的连接能力也越来越有必要出现在家庭中。实际上据Gartner 预测,到 2020 年互联物品将超过 200 亿件,几乎是全球人口的三倍。

对工程师而言,这意味着需要管理与相关软件正确通信的硬件协议。对设计师而言,需要在质量、成本和美观之间取得平衡,确保天线的放置具有功能性和可扩展性。

“互联”家庭即将到来

随着搜索行为的发展,搜索技术也在发展。我们不再需要输入两个或三个关键字。在网址栏输入完整的句子和短语就得得到结果。另外,虚拟助理会将口头查询的完整句子转换为类似效果。这就是连接。

传感器、互连产品以及相应设备等硬件技术的不断增加,与软件、应用、网关和云技术联合作用,为这种连接在家庭中的应用创造了适当的环境。

随着互联家庭技术的发展,设计师要应对的不仅仅是LonWorks、EnOcean、Thread、KNX® 和 BACnet等家庭自动化标准的各种细节。应用要真正取得成功,就必须将传感、无线连接和云连接融合到一个平台中。此外,该平台不仅要允许智能家庭中的各种不同物品彼此交流,还要以同样的、安全的语言进行交流。

未来:“前瞻”家庭中的预测技术

Google甚至在您提出问题前就开始预测会提出什么问题时;那就是预测。家庭也将经历这一演变。人工智能和机器学习是“互联”家庭和“前瞻”家庭之间的主要差距。

机器学习不仅仅收集数据,它还将帮助智能设备深入了解这些数据。该设备除了能遵循编程好的指令,还可以根据房主的喜好进行更个性化的设置。然后,在没有人为干预的情况下,机器也会变得更加智能,适应不断变化的需求。其结果就是机器将以越来越接近人类的方式与人类互动。想想家庭中的 Siri:自然语言处理与认知系统相结合,遍布整个家庭。

设计师和工程师前进的道路

2016 年的一项研究表明,千禧世代近 72% 的房主愿意为智能家庭功能多支付数千美元。从可以根据外部环境做出反应的灌溉系统和电动窗帘,到慢慢习惯于房主偏好的照明方案和暖通空调系统,未来的家庭必须具备预测力才能保持竞争优势。

要构建这些家庭,请寻找能够纵观全局并了解细节的合作伙伴。产品开发人员需要的不仅仅是零部件专家,他们需要的是各种资源和专业知识构筑的生态系统,来帮助他们实现未来的“前瞻”家庭。

 

从“可用”到“前瞻”:家庭自动化的发展
从“可用”到“前瞻”:家庭自动化的发展
相关文章
Conceptual image of smart car in purple
一路狂奔的专用5G网络有多强?
2023年9月15日
5G在海量数据处理以及设备连接方面的增强,使其可以支持从高质量视频流到实时数据分析等各种应用。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不见的它,正改变着人们的生产效能和生活体验
2025年4月15日
面对环境隐形智能领域的发展契机,安富利推出的AVT9152 模块结合了BLE(低功耗蓝牙技术)、LTE-M、NB-IoT和GPS技术,非常适合低功耗和小尺寸物联网应用。
从“可用”到“前瞻”:家庭自动化的发展
相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]