202101-IoT 產業為何需要 OTA 管理系統
202101-IoT 產業為何需要 OTA 管理系統

IoT 產業為何需要 OTA 管理系統?

Guillaume Crinon Headshot

十年後,我們將會逐漸淡忘那個一切都未連接到網際網路的舊世界。即使在今天,我們也不在乎使用的是哪項技術;裝置只要不是連線就會成為問題 (我們的小孩、客戶或商業合作夥伴會追著我們跑,直到我們將裝置重新連上線)。

在 Gartner 於 2020 年 9 月發表的一項名為「IoT 終端使用案例推動半導體整體解決方案需求」的研究中,預測了 32 位元 MCU 市場的光明前景,但這個大好前景僅限於能將 MCU 與軟體和服務成功結合在一起的 MCU 廠商:

  • 遠端 (OTA) 軟體升級
  • 安全的服務
  • 安全的軟體

目前業界已廣泛接受,新推出的網際網路或內部網路連接裝置、電器和機器不只需要仰賴更安全的軟硬體,也需要靠遠端 (OTA) 更新服務功能來取代手動維護作業。

不管信不信,這份聲明雖然聽起來再明顯不過,但整個產業似乎離落實還很遙遠。有許多很好的理由可以解釋此落差。

首先,產業在 IoT 安全、良好的部署實務和服務,以及實作方面缺乏統一的標準。

其次,實施該類安全服務所需的技術非常複雜,範圍從嵌入式硬體、韌體和軟體領域,橫跨到 IT 領域,且通常得仰賴 OEM 將參考設計或開放原始碼軟體進行整合,將它們變成產業解決方案。

第三,能安全部署此類OTA服務所需的基礎架構成本非常高,如此高昂的成本直接使多數 OEM 卻步。截至今日,只有少數大眾市場產業可以負擔得起基礎架構和部分OTA服務,例如:

  • 智慧型手機產業:主要的智慧型手機製造商 (Apple、Samsung、Huawei、Xiaomi 等) 和作業系統供應商 (iOS、Android) 都擁有 OTA 基礎架構和服務,確保他們可以維護數十億部裝置的升級和安全性
  • PC 產業:主要的 PC 製造商 (HP、Lenovo、Acer、Apple,還有眾多其他廠商) 和作業系統供應商 (Microsoft、Apple、Android、Linux) 都擁有 OTA 基礎架構和服務,確保他們可以維護數十億部機器的升級和安全性
  • 部署智慧量測和基礎結構監控的公營事業 (電力、水、天然氣)
  • 大眾運輸和貨運 (飛機、鐵路、公路)
  • 電信與網際網路服務業者
  • 較小範圍的汽車業

至於其他產業還缺少許多拼圖:可能是硬體建構於容易遭駭的晶片組之上、軟體開發採用較弱的安全性、無法透過 OTA 升級,和/或非常有限的設備管理服務並與資料管理平台混用在一起。

最重要的是,在歐盟地區必須遵守一般資料保護規範 (GDPR) 或是非歐盟地區的同類型方案,且多數產業都希望盡可能將基礎建設託管於本地端,因此讓 OEM 感覺到,實作 IoT 技術簡直比登上聖母峰更難。

這是導致市場比 2010 年最保守的 IoT 預測落後 5 年的原因之一嗎?很有可能!

安全系統沒有視訊或連接標準那樣的優勢,可以隨著改善、創新和突破而適時進化,同時又保有向上相容性且淘汰速度緩慢。特別在終端使用者的眼裡,安全性只能存在最先進的。有一個很好的原因可以說明,SSL/TLS 這類的安全標準為何從 1994 年之後已發佈六個新版本:因為遭駭客發現及刺探的弱點和缺陷需要立即修復,而市場不接受「以後再說」的做法。

因此安全的裝置必須具備一項非常重要的特性:無論是應用程式軟體或韌體,還是作業系統、作業系統核心和安全子系統(不管是使用嵌入式安全核心或獨立安全元件),都需要加入支援OTA升級的機制。此外,這些OTA升級的動作應該只能透過極其安全的管理平台以及高安全性的通道來進行,平台使用管理權限和憑證,來追蹤記錄部署在現場的每一部裝置。要在 IoT 解決方案中真正實現安全性,除了最多可能需要涵蓋 7 個層級以外,OEM 也需要協調及維持眾多的合作夥伴,才能持有長期運作所需的全部元素。

擁有一個不僅把安全性建構在每一層級,而且可透過生命週期維護服務來持續獲得驗證的IoT系統,意味著該 IoT 解決方案不只在當下具有競爭力,還能隨著市場的持續成長保持未來的競爭力。

因此,能將極易上手的設備管理平台和軟體套件整合在一起,供 OEM 在其上建構自有應用程式的廠商,便能佔有利基市場。這些廠商需要克制誘惑,避免擷取客戶資料,避免將客戶鎖定在他們系統、在特定晶片或在資料平台之中。同時,他們需要為 IoT 安全標準做出貢獻,並遵循這些標準,以便推動產業朝向一個安全、開放的 IoT發展,因為這是唯一可行的方向。

關於作者

Guillaume Crinon Headshot
Guillaume Crinon

Guillaume Crinon is the Global IoT Strategy Manager at Avnet, responsible for security and connectiv...

202101-IoT 產業為何需要 OTA 管理系統
202101-IoT 產業為何需要 OTA 管理系統
相關文章
doctor using tablet computer
物聯網已為虛擬臨床試驗的時代做好準備
By Philip Ling   -   2023年2月15日
臨床試驗需要時間和金錢,但也需要參與者和大量數據。 物聯網現在正被用來從參與者那裡獲取虛擬數據,並在數位領域進行臨床試驗。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
安富利推動IoMT醫療物聯網創新,助力診療與保健模式變革與發展
2025年1月14日
As a leader in technological innovation, Avnet will continue to explore the limitless possibilities of IoMT, contributing to the creation of a smarter, more connected future for healthcare.
202101-IoT 產業為何需要 OTA 管理系統
相關活動

未找到相關活動