檢測空氣品質
隨著全球空氣污染問題的愈發嚴重,人們的健康為此需要承擔巨大的風險。 iAeris是一系列的智能空氣品質檢測器,可測量室內空氣品質的各種指標。

優化物聯網系統的網絡安全
Xilinx網絡安全概念設計可在邊緣提供即時和分散式控制、用於預測分析的感測器融合、以及具有單晶片安全性和功能安全的任意點對任意點連線。

強化連線能力
村田電子Type 1LV模組以Cypress CYW43012組合晶片為基礎,進而使其能夠實現高度複雜的增強型協作共存硬體機制和算法。
即時的資產管理
安富利提供一個具有多功能追蹤器的資產管理解決方案。它的傳感功能可以偵測位置(通過GPS)、溫度、濕度、方向、資產狀況和任何快速的動作—如落下。

營建業轉型大躍進
安富利為營建業提供用於管理雲端型入口網站的技術解決方案,幫助其加速數位轉型。

將廣告推向未來
安富利與 King City 合作開發智的慧數位看板解決方案可測量經過並駐足於數位看板前的觀眾人數。這些重要的資訊可傳送至雲端,提供廣告業者所需的關鍵資訊,

讓智慧城市更具智慧
安富利運用 ST 產品和 ST S2-LP 系列的支援,安富利重新定義了 Sigfox 的能力,加入 GPS 追蹤和超音波感測的功能,讓 Sigfox 更上一層樓。

創新照明連線技術
現在有了藍牙技術聯盟的網狀網路 (Mesh) 技術,照明變得前所未有的先進與創新。整合至 Nordic (Thingy52) 網狀網路展示版後,網狀網路和行動裝置之間便能交換資訊。

為無線電源插頭解決方案設立標準
可以上網的電源插頭解決方案把控制權重新放回我們手中,讓我們能方便地監控和量測使用、維護安全水准甚至保護我們的居所和貴重電子設備免於電力故障。
利用藍牙低功耗HomeKit,全面掌控您的家
安富利演示套件支持的HomeKit應用包括電扇、車庫門開門器、電燈、電源插線板、溫度控制和相對濕度控制等。

加速智慧閘道發展,創造互聯生活
從智能家居解決方案到工業和醫療電子,人們不僅驚訝於物聯網帶來的無限可能性,對它們融入我們生活的速度也感到吃驚。

Maximizing your IoT potential
The Avnet AVT9152 Module combines BLE, LTE and GPS technologies into a single module for IoT applications where low power and small size matters.

安全的多功能智能數據管理
隨著數據安全性變得越來越重要,宜鼎 (Innodisk)最近跨出了成功的一大步,在新推出的 InnoAGE™ SSD中內建Microsoft Azure Sphere物聯網安全整合平台。

創新工業物聯網的連結
隨著智能生態系統的發展,帶來越來越多與構建這些生態系統相關的連結創新。安富利一直位 於這些創新的最前端,為您帶來由Raspberry Pi支援的Avnet SmartEdge工業物聯網網關。

輕鬆保護物聯網和雲的連接
隨著對嵌入式系統的攻擊越來越多,市場上迫切需要高階的安全解決方案。為了滿足這樣的需求,安富利和英飛凌推出了OPTIGA™Trust M和OPTIGA™TPM,來保護您的房屋和車輛。

連結整座智慧城市
安富利的 NB IoT 平台讓公司可以輕鬆連結家庭、工業及智慧城市應用的所有裝置,例如智慧電錶、停車、街燈及可攜式醫療保健。

培育轉型的種子
具備廣泛涵蓋範圍、低資料傳輸速率和低耗電量的 LPWAN 技術 Sigfox,特別適用於農業物聯網

探索Lorawan的新境界
安富利運用 muRata LoRa 模組搭配 Cisco 閘道的能力,讓物聯網功能實現最大的功用,進一步發揮蘿拉的潜力,立下創新的新標竿。

引領 LED 照明應用
LED 照明應用有一系列的特殊需求,安富利推出適合這些應用的參考設計,正好滿足所有需求。其中一例為 HV98101 LED 驅動器積體電路 (IC)

低功耗藍牙在智能家居中發揮重要作用
藍牙低功耗(BLE)因其成本更低、功耗低、易於開發且互通性良好,迅速成為智能家居中最廣泛採用的解決方案。
充分利用網路攝像機的潜力
安富利的Nuvoton網路攝像機平臺充分利用無線連接的能力和便利性,在現時最流行的管道上更前進了一步。
更有效地管理廢棄物
安富利的Smart Bin智能垃圾桶解決方案將傳感器(光學雷達)安裝在垃圾桶上,然後就可以通過NB-IoT網絡將垃圾桶使用狀態發送到雲端平台,提醒清潔人員清除垃圾。

有效利用太陽能
在可再生能源中,太陽能是最安全的,因為太陽光是大量可供使用的,目前太陽能的實際應用之一是在印度的農業領域,在推廣使用太陽能離網水泵來取代柴油水泵。
增加連接性的精簡方法
在現今的裝置中,連接性變得越來越重要,同等重要的是確保裝置之間能夠無縫連接。Nordic的nRF52840和nRF9160-SICA / nRF9160 SIP可提供最低功耗的先進性能。

提供物聯網可信賴的硬體
微軟的 Azure Sphere具有內建的安全功能和社群支援,成為連網裝置的可信任應用程序平台。而微軟又委託安富利經銷Azure Sphere,這是因為安富利有硬體專業知識和整體支援物聯網的能力。

在 NB IoT 領域搶得先機
準備開發與設計行動連網 IoT 原型裝置以輕鬆利用 NB IoT 網路的開發人員,只需要 Avnet NB IoT 入門套件就能搞定一切。此入門套件提供兩個基板解決方案。

Arduino 相容性提供最高的彈性
Avnet NB-IoT 感測器擴充卡為 Cat M1 與 NB-IoT 板,可提供 Arduino 腳位連接器。Arduino 相容性提供最高的彈性,充分運用相容基板的龐大生態系統。

加速馬達控制應用開發
賽靈思已推出一系列工業物聯網解決方案,馬達控制為其中一種應用。這類應用之一便是含馬達與電源供應器的電子驅動開發平台 (EDDP) 馬達控制套件。
點亮商用照明設計
商用照明製造商持續為其照明應用尋找低成本且簡易的解決方案,安富利專為此需求量身設計,針對可調光商用 T8、外部與燈具驅動照明應用推出低 BOM 成本的解決方案。

智能家居照明解決方案
安富利藍牙低功耗(BLE)燈解決方案突破傳統設計壁壘,開闢智慧照明的新局面。

英飛淩 OPTIGA為物聯網潜力保駕護航
英飛淩OPTIGA 物聯網安全解决方案在物聯網節點參攷設計中併入了首長安全的器件,幫助降低數據外泄的風險。
推進家居安全感測器中樞解決方案的革新
安富利的家居安全(感測器中樞)解決方案是一種全面的一站式生態系統,可以讓用戶以人性化的手機應用來訪問關鍵數據。

推動物聯網的移動性
安富利開發的一款行動物聯網入門開發套件。此套件包含多個功能,如用於環境/運動感應的多個傳感器、用於位置追蹤的GPS傳感器以及用於開發和除錯目的的顯示器。

物聯網和機器學習(ML)協同開發
與TurtleBot3整合的Ultra96上的ROS具有多項功能,所以適用於物聯網裝置中的應用。
保護智能連網住宅的安全
英飛凌OPTIGA系列是一款安全解決方案,透過提供硬體式信任錨來保護智能住宅,可處理身份驗證、安全通訊、安全數據存儲和完整性保護以及安全韌體更新用例。

加速微控制器(MCU)裝置的開發
透過安 富利的 Azure Sphere MT3620入門套件、模組和Guardian-100,可以在Microsoft Azure Sphere上快速建立端到端的物聯網實施原型。

物聯網應用的完整解決方案
數據安全和連網需求是物聯網應用數量快速增長的主要顧慮。USI(環旭電子)和微軟為解決這 些問題攜手推出解決方案Azure Sphere Combo Module。

提升物聯網安全性
未經授權的網路存取容易導致安全問題,因此必須在物聯網裝置中加入安全元素,以確保存取及使用均取得授權。 安富利供應的 Infineon OPTIGA Trust B 物聯網安全解決方案擁有強大的功能。

近場通訊更進一步
近場通訊 (NFC) 逐漸成為智慧型手機和其他行動裝置的必備功能,這項技術除了迅速提升數位支付的普及率,同時也為產業應用打開了新的商機。

改變保全業未來面貌
智慧鎖如雨後春筍般地出現。但採用智慧鎖,需面對安全性和電池使用壽命上的問題。 安富利推出的智慧鎖解決方案,正好解決了這些挑戰。

進階版 PIR 型動作感測器
安裝於天花板或牆壁的被動式紅外線 (PIR) 型動作感測器可利用紅外線輻射的變化來感測動作,是受歡迎的照明系統選擇。

先進攝影機技術的面貌
現今臉部辨識攝影機被廣泛地運用,因為它們可以立即改善安全性和提升客戶體驗。擷取影片中的臉部圖像後可以與人臉辨識資料庫比對,並且即時地使用在不同的應用程式中。

滿足市場智能監控需求
SmartEdge Network Surveillance Platform為用戶提供了利用深度壓縮和硬體加速之深度學習 技術的全面性工具和模型。