Custom Meta Tags
iot world Hero Banner

物联网解决方案

iot-world-description

从边缘到企业的全球供应链中,安富利移居核心。我们与原厂间的紧密合作关系、广泛的产品组合、庞大的全球资源和世界级服务,能帮助我们的客户加速其物联网实施举措,把握更多成长机会。

 

AAC202012S1_iotecosys_Grid

检测空气质量

随着全球空气污染问题的愈发严重,人们的健康为此需要承担巨大的风险。 iAeris是一系列的智能空气质量检测器,可测量室内空气质量的各种指标。

AAC202008S3_industrialiot_Grid

优化工业物联网系统的网络安全

随着工业物联网装置变得越来越普遍,对于工业物联网系统供货商而言,确保其软件和硬件能够进化来满足产业需求,也就变得越来越重要。

AAC202007S3_smarthome_Grid

强化联机能力

村田电子Type 1LV模块以Cypress CYW43012组合芯片为基础,进而使其能够实现高度复杂的增强型协作共存硬件机制和算法。

AAC201902S1_smartcity_Grid

实时的资产管理

安富利提供一个具有多功能追踪器的资产管理解决方案。它的传感功能可以侦测位置(通过GPS)、温度、湿度、方向、资产状况和任何快速的动作—如落下。

AAC201807S1_Sigfox_Grid

推进建筑业转型

安富利为建筑业提供用于管理云端入口的技术解决方案,帮助其加速数字转型。

AAC201806S3_NBIoT_Grid

Taking advertising to the future

Smart Digital Signage Solution is a intelligent solution which is able to measure the number of audience passing by and stopping at the digital signage machine.

AAC201710S2_Grid

让智慧城市更具智慧

安富利运用 ST 产品和 ST S2-LP 系列的支持,重新定义了 Sigfox 的能力,加入 GPS 追踪和超音波感测的功能,让 Sigfox 更上一层楼。

AAC201804S1_Grid

A brighter idea for lighting

With Bluetooth SIG Mesh technology, lighting now becomes more advanced and innovative. By incorporating into Nordic (Thingy52) mesh demo, it enables the exchange of information between the mesh network and the mobile device.

Setting the standard for WiFi power plug_Grid

为无线电源插头解决方案设立标准

可以上网的电源插头解决方案把控制权重新放回我们手中,让我们能方便地监控和测量使用、维护安全水平甚至保护我们的居所和贵重电子设备免于电气故障。

Gain full control of your home with BLE HomeKit_Grid

利用蓝牙低功耗HomeKit,全面掌控您的家

安富利演示套件支持的HomeKit 应用包括电扇、车库门开门器、电灯、电源插线板、温度控制和相对湿度控制等。

Accelerating smart gateways for connected lives_Grid

加速智能网关发展,创造互联生活

从智能家居解决方案到工业和医疗电子,人们不仅惊讶于物联网带来的无限可能性,对它们融入我们生活的速度也感到吃惊。

AAC202106S1_leaudio_Grid

充分发挥您的物联网潜力

安富利AVT9152模块将 BLE、LTE 和 GPS技术整合到一个模块中,适用于需要低功耗和小尺寸的物联网应用。

AAC202012S2_iotecosys_Grid

安全的多功能智能数据管理

随着数据安全性变得越来越重要,宜鼎 (Innodisk)最近跨出了成功的一大步,在新推出的 InnoAGE™ SSD中内建Microsoft Azure Sphere物联网安全整合平台。

AAC202008S4_industrialiot_Grid

创新工业物联网的连结

随着智能生态系统的发展,带来越来越多与构建这些生态系统相关的链接创新。安富利一直位 于这些创新的最前端。

AAC202005S5_security_Grid

轻松保护物联网和云的连接

随着对嵌入式系统的攻击越来越多,市场上迫切需要高阶的安全解决方案。为了满足这样的需求,安富利和英飞凌推出了OPTIGA™Trust M和OPTIGA™TPM,来保护您的房屋和车辆。

AAC201806S2_NBIoT_Grid

Linking up the entire smart city

Avnet’s NB IoT platform makes it easy for companies to connect a whole gamut of devices for home, industrial and smart city applications like smart metering, parking, street lighting and portable health care.

AAC201807S2_Sigfox_Grid

培育转型的种子

具备广泛涵盖范围、低数据传输速率和低耗电量的 LPWAN 技术 Sigfox,特别适用于农业物联网。

AAC201710S1_Grid

探索 LoRaWAN 的新境界

安富利运用 muRata LoRa 模块搭配 Cisco 网关的能力,让 IoT 功能实现最大的功用,进一步发挥 LoRA 的潜力,立下创新的新标竿。

AAC201804S3_Grid

Leading in LED light applications

LED light applications have their own special set of requirements. Avnet’s reference design for these applications ticks all the boxes.

BLE plays key role in smart homes_Grid

低功耗蓝牙在智能家居中发挥重要作用

蓝牙低功耗(BLE)因其成本更低、功耗低、易于开发且互通性良好,迅速成为智能家居中最广泛采用的解决方案。

Harnessing the potential of IP cameras_Grid

充分利用网络摄像机的潜力

安富利的 Nuvoton 网络摄像机平台充分利用无线连接的能力和便利性,在目前最流行的方式上更前进了一步。

AAC201902S3_smartcity_Grid

更有效地管理废弃物

安富利Smart Bin智能垃圾桶解决方案将传感器(光学雷达)安装在垃圾桶上,然后就可以通过NB-IoT网络将垃圾桶使用状态发送到云端平台,提醒清洁人员清除垃圾。

网页内容查看器
警告

警告

找到无效配置。 请与管理员联系。

 
AAC202008S1_industrialiot_Grid

有效利用太阳能

在可再生能源中,太阳能是最安全的,因为太阳光是大量可供使用的,并且有满足巨大电力需求的潜力。

AAC202007S2_smarthome_Grid

增加连接性的精简方法

在现今的装置中,连接性变得越来越重要,同等重要的是确保装置之间能够无缝连接。Nordic的nRF52840和nRF9160-SICA / nRF9160 SIP可提供最低功耗的先进性能。

AAC202005S1_security_Grid

提供物联网可信赖的硬件

微软的 Azure Sphere具有内建的安全功能和社群支持,成为连网装置的可信任应用程序平台。而微软又委托安富利经销Azure Sphere,这是因为安富利有硬件专业知识和整体支持物联网的能力。

AAC201806S1_NBIoT_Grid

Getting a headstart in NB IoT

Designers looking to develop and prototype cellular connected IoT devices utilizing NB IoT network easily need look no further than the Avnet NB IoT Starter Kit.

AAC201806S4_NBIoT_Grid

Arduino compatibility provides ultimate flexibility

The Avnet NB-IoT Sensor Shield is a Cat M1 and NB-IoT board providing Arduino pinout connectors. The Arduino compatibility provides ultimate flexibility, leveraging on a huge ecosystem of compatible boards.

AAC201805S1_IndustrialIoT_Grid

加速马达控制应用开发

赛灵思已推出一系列工业物联网解决方案,马达控制为其中一种应用。这类应用之一便是含马达与电源供应器的电子驱动开发平台 (EDDP) 马达控制套件。

AAC201804S4_Grid

Shining the spotlight on commercial lighting

Commercial lighting makers are constantly looking for a low cost, simple solution for their lighting applications. To cater to this demand, Avnet has brought out a low BOM cost solution.

A lighting solution for smart homes_Grid

智能家居照明解决方案

安富利蓝牙低功耗(BLE)灯解决方案突破传统设计壁垒,开辟智能照明的新局面。

Securing the potential of IoT_Grid

英飞凌 OPTIGA 为物联网潜力保驾护航

英飞凌 (Infineon) OPTIGA 英飞凌OPTIGA物联网安全解决方案在物联网节点参考设计中并入了主管安全的器件,帮助降低数据外泄的风险。

Fueling the revolution_Grid

推进家居安全传感器中枢解决方案的革新

安富利的家居安全(传感器中枢)解决方案是一种全面的一站式生态系统,可以让用户以人性化的手机应用来访问关键数据。

AAC201902S2_smartcity_Grid

Boosting the mobility of IoT

Avnet has developed a Mobile IoT Starter Kit which is packed with features like multiple sensors for environment/motion sensing, a GPS sensor for location tracking and a display for development and debug purposes.

AAC202008S2_industrialiot_Grid

物联网和机器学习(ML)协同开发

物联网装置和支持ML的装置日益成为我们日常生活中的一部分。随着这些装置进入智能住宅中,就需要更多的专业知识来进行建构和开发。

AAC202007S1_smarthome_Grid

保护智能连网住宅的安全

英飞凌OPTIGA系列是一款安全解决方案,透过提供硬件式信任锚来保护智能住宅,可处理身份验证、安全通讯、安全数据存储和完整性保护以及安全韧体更新用例。

AAC202005S2_security_Grid

加速微控制器(MCU)装置的开发

透过安 富利的 Azure Sphere MT3620入门套件、模块和Guardian-100,可以在Microsoft Azure Sphere上快速建立端到端的物联网实施原型。因此可以更快速地将安全性高、具有Wi-Fi连接 的MCU装置推向市场。

AAC202005S3_security_Grid

物联网应用的完整解决方案

数据安全和连网需求是物联网应用数量快速增长的主要顾虑。USI(环旭电子)和微软为解决这 些问题携手推出解决方案Azure Sphere Combo Module。

AAC201805S2_IndustrialIoT_Grid

提升物联网安全性

未经授权的网络存取容易导致安全问题,因此必须在物联网装置中加入安全元素,以确保存取及使用均取得授权。 安富利供应的 Infineon OPTIGA Trust B 物联网安全解决方案拥有强大的功能。

AAC201805S3_IndustrialIoT_Grid

近场通讯更进一步

近场通讯 (NFC) 逐渐成为智能型手机和其他行动装置的必备功能,这项技术除了迅速提升数字支付的普及率,同时也为产业应用打开了新的商机。

AAC201805S4_IndustrialIoT_Grid

改变安保行业未来面貌

智慧锁如雨后春笋般地出现。但采用智能锁,需面对安全性和电池使用寿命上的问题。安富利推出的智慧锁解决方案,正好解决了这些挑战。

AAC201804S5_Grid

Enhancing the PIR based motion sensor

Using changes in infrared radiation to sense movement, the ceiling or wall mounted Passive Infrared (PIR) based motion sensor is a popular choice for lighting systems.

AAC201902S4_smartcity_Grid

先进摄影机技术的面貌

现今脸部辨识摄影机被广泛地运用,因为它们可以立即改善安全性和提升客户体验。撷取影片中的脸部图像后可以与人脸辨识数据库比对,并且实时地使用在不同的应用程序中

AAC202005S4_security_Grid

满足市场智能监控需求

SmartEdge Network Surveillance Platform为用户提供了利用深度压缩和硬件加速之深度学习 技术的全面性工具和模型。

asia-ads-contact-us-right

联系安富利设计服务

关注我们,了解我们参考解决方案的最新信息。

联系我们