2508-屋内資産追跡技術が産業を変革する
2508-屋内資産追跡技術が産業を変革する

屋内資産追跡技術が産業を変革する

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

現在押し寄せている新技術の波の中で、屋内資産追跡技術はひときわ注目を集めています。2025年のハルビン冬季アジア大会では、北京郵電大学が開発した「5G+北斗」屋内外シームレス測位技術が、屋内での衛星信号の弱さや屋内外切り替え時の測位途切れといった課題を克服し、センチメートル単位の高精度測位を実現しました。この精度の高いナビゲーションにより、高解像度カメラを搭載したドローンによる警備巡回や、来場者への正確な屋内案内が可能となり、イベント運営の効率化に大きく貢献しました。さらにこの技術は、物流業界における正確な追跡や効率的な倉庫管理への応用にもつながります。

屋内資産追跡技術の新興市場は、2033年までに年平均成長率(CAGR)が14%を超えると予測されており、今後もさまざまな用途に向けて研究開発が進められています。

 

技術課題:マルチモード接続と低消費電力の両立

技術面での最新動向として、Apple社は2025年9月に第2世代AirTagを発売予定です。超広帯域無線通信(UWB)を搭載することで屋内測位の精度はセンチメートル単位に向上し、より遠距離でも「正確に見つける」機能が利用可能となります。現在はBLE(Bluetooth Low Energy)、Wi-Fi、UWBといった多様な技術が進化を遂げています。

BLEは低コストで省電力かつ高精度で、ネットワークに依存せず干渉も少ないことから、設置も容易で幅広い環境に導入可能です。BLEビーコンはUUID(Universally Unique Identifier)と少量のデータパケットを含む信号を周期的に送信し、スマートフォンやタブレットなどの受信機器が受信信号強度(RSSI)を測定して距離を推定します。

Wi-Fiも屋内や高密度アクセスポイント環境において精度の高い位置情報を提供し、GPSやセルラーポジショニングを補完します。例えば、Wi-Fi 6対応ICとセルラーIoT SiPを組み合わせることで、シームレスな接続と測位を実現し、複数のOSをサポートすることで資産追跡システムの高度化を後押しします。

UWBはさらに高性能で、スマートパークや工場ではミリ秒単位の測位精度を実現します。設備の正確な位置を提供するだけでなく、大規模な機器を同時に監視できる強力な並列処理能力を備え、ロボットや生産設備を容易に管理・制御できます。

また、正確な測位と同じくらい重要なのが低消費電力です。低消費電力LTEをベースにしたSiPは高い処理能力とセキュリティを備え、小型パッケージに収められているため、コンパクトかつ低消費電力のセルラーIoT資産追跡アプリ開発に最適です。電源管理ICと組み合わせることで、バッテリー駆動システムの長時間稼働を実現します。

 

実際の応用シナリオ:スマート化をさらに加速

ショッピングモールでは、スマホアプリを使ったリアルタイム案内で地下駐車場でもすぐに自分の車を見つけられ、迷う心配がありません。これに加え、来店者の流れといったビジネスインテリジェンス(BI)データを収集でき、店舗はこのデータを活用してレイアウトやプロモーションを最適化し、顧客体験の向上や売上増加につなげることができます。

オフィスビルでは、屋内資産追跡技術が強力な管理ツールとなります。家具や設備を正確に登録・管理でき、重要な機器が移動されると位置情報を即時に更新して紛失を防止します。また、稼働状況をリアルタイムで監視し、故障を事前に検知することでダウンタイムを削減し、不要なメンテナンスや交換コストを抑えられます。

医療機関では、医療機器や薬品、消耗品をリアルタイムで位置追跡・監視し、ライフサイクル全体を管理できます。RFIDタグを組み合わせることでメートル単位の精度で位置を把握でき、さらにコールドチェーンにおける温湿度を監視して自動的にアラートを出し、期限切れを未然に防ぎます。これにより、病院は調達や在庫戦略を最適化し、リソース活用効率を高め、コスト削減とサービス品質の向上を同時に実現できます。

 

屋内資産追跡:多様な応用が切り拓く無限の可能性

屋内資産追跡技術の活用範囲は非常に広く、さまざまな分野で実用化が進んでいます。アヴネットは世界をリードする技術ディストリビューター兼ソリューションプロバイダーとして、多様な屋内資産追跡ソリューションを提供し、お客様の迅速な導入を支援しています。

Multiple Application Scenarios of Indoor Tracking


アヴネットとIOSEAは共同で、BLEを活用し10cm以内の高精度を実現する独自のハードウェア・ソフトウェアを開発しました。SEAgnal技術は多様なBLE対応ワイヤレスMCUで稼働し、拡張性・効率性・精度を兼ね備えています。

さらにIOSEAは、AWSを基盤としたアヴネットの「IoTConnect ソリューションアクセラレーター」開発にも協力しており、最適化された資産追跡・測位ソリューションを提供しています。IoTConnectのダッシュボードは環境データや移動方向、所要時間などを可視化し、スマート倉庫管理、コネクテッドワーカー、工場自動化、施設モニタリングの迅速な実現を支援します。

 

テクノロジーの進化がもたらす業界変革

屋内資産追跡技術は、マルチモード接続と低消費電力という課題を克服し、多様なシナリオでのスマート管理を加速させています。工場や倉庫、リテール、医療分野においては、仕掛品を含むあらゆるモノを資産として追跡できるようになり、コスト削減にとどまらず、製造やサービスの付加価値向上、新しいビジネスモデルの創出につながっています。

この技術の変革力は計り知れず、今後も幅広い分野に波及していくでしょう。ぜひ今後の展開にご注目ください。

 

2508-屋内資産追跡技術が産業を変革する
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
ワイヤレスセンシングが切り拓く、シームレスな時代
2026年2月16日
ワイヤレスセンシング技術がもたらすのは、デジタルとリアルが溶け合う、次世代のシームレス空間です。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
4Dイメージング・ミリ波レーダーが車両に“超人的な視覚”をもたらす
2026年1月15日
次世代ADASは、単一のセンサー技術に依存するのではなく、複数技術を融合したシステムへと進化していきます。
2508-屋内資産追跡技術が産業を変革する
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
ワイヤレスセンシングが切り拓く、シームレスな時代
2026年2月16日
ワイヤレスセンシング技術がもたらすのは、デジタルとリアルが溶け合う、次世代のシームレス空間です。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
4Dイメージング・ミリ波レーダーが車両に“超人的な視覚”をもたらす
2026年1月15日
次世代ADASは、単一のセンサー技術に依存するのではなく、複数技術を融合したシステムへと進化していきます。
2508-屋内資産追跡技術が産業を変革する
関連イベント
関連イベントはありません