2602-ワイヤレスセンシングが切り拓く、シームレスな時代
2602-ワイヤレスセンシングが切り拓く、シームレスな時代

ワイヤレスセンシングが切り拓く、シームレスな時代

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

地下駐車場で、両手に買い物袋を持ったまま自分の車に近づくと、音もなくヘッドライトが点灯し、足元を照らします。さらに近づくと運転席ドアが自動で解錠され、トランクの後ろに立てば、キーやスマートフォンに触れることなくトランクが開く——。
 
この一連の体験は、単一の技術によるものではありません。Bluetooth、Wi-Fi、UWB、IMUといった複数のワイヤレスセンシング技術が連携する「技術のシンフォニー」によって実現されています。
それぞれの技術が役割を分担し、空間を正確に認識し、周囲の状況を理解し、さらにはユーザーの意図まで先読みする。こうした“見えない知能”が、シームレスな体験を支えています。
 

位置検知と起動 ― BLEが担う低消費電力の「ささやき」

このシンフォニーの幕開けを担うのが、Bluetooth Low Energy(BLE)です。BLEは、常に待機しながらも極めて低消費電力で動作する“見張り役”のような存在です。

BLE対応のスマートフォンやスマートウォッチが車両の10~30m圏内に入ると、周期的に送信される信号を通じて車両との接続が確立されます。

ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、スマートロックなど、数多くのコンシューマ機器でBLEはすでに不可欠な存在となっています。BLEの主な役割は、高精度な測位ではなく、効率的な識別とウェイクアップです。システムに対して「正規ユーザーが近づいている」という合図を静かに伝える——それがBLEの使命です。
 

正確な距離測定と空間認識 ― UWBとBluetooth CSのセンチメートル会話

BLEによって起動された後、システムは次の問いに答える必要があります。「ユーザーは正確にどこにいるのか」「何をしようとしているのか」。ここで活躍するのが、センチメートル級の精度を持つ測距技術です。

UWB(Ultra-Wideband)は、電波の往復時間を測定することで距離を算出し、センチメートルレベルの高精度測位を実現します。車両用途では、ユーザーが運転席側・助手席側・トランク付近のどこにいるのかを正確に判別でき、なりすまし(リレーアタック)耐性にも優れています。

一方、Bluetoothファミリーの新星であるBluetooth Channel Sounding(CS)は、複数チャネルの位相情報を活用することで、デシメートル~センチメートル級の測距を可能にします。既存のBluetoothハードウェアを活用できる点が大きな特長で、高精度測位をより低コストで広範なデバイスに展開できる可能性を秘めています。
 

姿勢と意図の理解 ― IMUとWi-Fiがもたらす文脈認識

位置が特定された次に重要となるのが、ユーザーの姿勢や行動意図の理解です。ここでIMU(慣性計測ユニット)が力を発揮します。スマートフォンやスマートウォッチに内蔵されたIMUは、加速度センサやジャイロを用いて、歩行・走行・腕の動きなどを検知します。位置情報と組み合わせることで、「重い荷物を持ってトランクに向かっている」といった行動意図まで推定できます。

Wi-Fiは、高速通信路としてだけでなく、広域測位のアンカーとしても機能します。例えば、ユーザーが自宅からガレージへ移動する際、スマートフォンはホームネットワークのWi-Fiから車両内Wi-Fiホットスポットへと、途切れることなくシームレスにネットワーク切り替えます。さらに屋内環境では、Wi-FiはBLEによる比較的粗い位置推定を補完し、部屋単位でのより精度の高い位置特定を可能にします。
 

応用が広がる“技術の協奏” ― 自動車から全シーンへ

この協調的なセンシングの考え方は、自動車にとどまらず、IoT・コンシューマ・産業分野へ急速に広がっています。

スマートホーム: BLEでドアロックを起動し、UWBで玄関前にいることを確認して自動解錠。Wi-Fiに切り替わり、IMUが着座動作を検知すると照明が快適モードへ。

AR/VR・屋内ナビゲーション: BLEでゾーン検知、UWBやBluetooth CSで高精度ナビ、IMUで連続的な動作追跡を実現。

アセットトラッキング: BLEで存在検知、UWBで正確な位置把握、IMUで移動や落下を検知し、精密な管理を可能に。
 

「見えないシームレス体験」を支える中核へ

最終的な目標は、これらの技術がまるで意識されることなく機能する、「見えない、そしてシームレスな体験」を実現することにあります。ユーザーは複雑な仕組みを意識することなく、自然で直感的な利便性だけを享受できる世界です。今後、これらの技術はさらに高度に融合していくと考えられます。複数の無線通信技術や測位技術を単一パッケージに統合したシングルチップソリューションの登場により、システム構成はよりシンプルになり、消費電力やコストのさらなる削減が期待されます。同時に、オンデバイスAIの進化も重要な役割を果たします。デバイス側でセンサーフュージョンデータをリアルタイムに処理し、ローカル言語に対応しながら、ユーザーの行動パターンや利用習慣をより高度に学習。ニーズを先回りして予測しつつ、データをクラウドに過度に依存しないことで、プライバシー保護も両立します。

Bluetoothの進化を例に挙げると、Bluetooth 6.0の主要な新機能であるBluetooth CSにより、従来の接続機能に加え、センチメートル級の高精度測位が可能になります。
アヴネットは、エコシステムパートナーと連携し、チップからソリューションまで幅広い開発支援を提供しています。例えば、Nordic SemiconductorのnRF54L15シリーズSoCや、NXP Semiconductorsの車載および産業IoT向けMCX W72/KW47ワイヤレスMCUシリーズは、この技術に対応しています。これらのデバイスを活用することで、高精度測位を必要とするアプリケーションの開発が可能になります。

Wireless sensing technologies usher in the seamless era
nRF54L15 Development Kit 


アヴネットはハードウェア提供にとどまらず、アンテナ設計、低消費電力最適化、測距アルゴリズム統合まで、SDKや開発キット、技術サポートを通じて開発者を支援します。パートナー各社の製品が、相互運用性と性能の両面において最適なバランスを達成できるよう、継続的に取り組んでいます。
 

Wireless sensing technologies usher in the seamless era


技術の協調が極まったとき、体験は限りなく自然になる。空間が理解し、デバイスが寄り添い、人はその裏側を意識しなくなる——。ワイヤレスセンシング技術がもたらすのは、デジタルとリアルが溶け合う、次世代のシームレス空間です。

Content reference: Bluetooth Channel Sounding takes positioning to a new level


 

 

 

お役立ちリンク

2602-ワイヤレスセンシングが切り拓く、シームレスな時代
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
4Dイメージング・ミリ波レーダーが車両に“超人的な視覚”をもたらす
2026年1月15日
次世代ADASは、単一のセンサー技術に依存するのではなく、複数技術を融合したシステムへと進化していきます。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
屋内資産追跡技術が産業を変革する
2025年8月15日
現在押し寄せている新技術の波の中で、屋内資産追跡技術はひときわ注目を集めています。
2602-ワイヤレスセンシングが切り拓く、シームレスな時代
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
4Dイメージング・ミリ波レーダーが車両に“超人的な視覚”をもたらす
2026年1月15日
次世代ADASは、単一のセンサー技術に依存するのではなく、複数技術を融合したシステムへと進化していきます。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
屋内資産追跡技術が産業を変革する
2025年8月15日
現在押し寄せている新技術の波の中で、屋内資産追跡技術はひときわ注目を集めています。
2602-ワイヤレスセンシングが切り拓く、シームレスな時代
関連イベント
関連イベントはありません