2505-AIの未来は“エッジ”にあり
2505-AIの未来は“エッジ”にあり

AIの未来は“エッジ”にあり

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

2025年初頭にDeepSeekが発表した大規模モデルは今もなお高い人気を誇り、世界中でAI(人工知能)への関心を再燃させています。ディープラーニングモデルはその性能が飛躍的に進化し続け、低コスト化も進んでおり、あらゆる業界に変革をもたらしています。特に、こうした強力なAI技術をクラウドから現実のアプリケーションに移行させ、リソースに制約のあるエッジ環境で実現する方法は、いまや世界中のテクノロジーリーダーにとって最重要課題となっています。

エッジコンピューティング:AI活用の“黄金ルート”

エッジコンピューティングとは、AIアルゴリズムをIoTデバイスやセンサー、サーバーなどの「エッジノード」に直接展開する新しいコンピューティング手法です。クラウドに依存せず、現場に近いところで処理を行うことで、リアルタイム応答、レイテンシの大幅な削減、データセキュリティの強化、さらには帯域幅の削減といったメリットをもたらします。自動運転におけるミリ秒単位の意思決定、スマートシティの高度な管理、産業オートメーション分野におけるインテリジェント検査など、活用シーンは急速に広がっています。

Allied Market Researchによると、グローバルのAIエッジコンピューティング市場は2020年時点で90.9億米ドルに達し、2030年には596.3億米ドルへと急拡大すると予測されています(年平均成長率:21.2%)。これは、AIの“エッジ化”が急速に進むことを示唆しています。

こうした中、ハードウェアプラットフォームもAI対応へと進化しています。Avnetの「MaaXBoard OSM93」は、高性能エッジAIソリューションの開発に適した優れたハードウェア仕様を誇る製品です。

MaaXBoard OSM93:エッジAIを加速するプラットフォーム

MaaXBoard OSM93は、NXPのi.MX 93 SoCを搭載しており、デュアルコアArm® Cortex®-A55(最大1.7 GHz)とAI処理用のArm® Ethos™-U65 NPUを統合しています。これにより、汎用的な処理に加え、AI/機械学習モデルの推論速度が飛躍的に向上します。1GHzで動作するEthos-U65 NPUは、並列演算処理能力に優れ、エッジデバイスにリアルタイムAI処理という“超能力”をもたらします。

The Future of AI is at the Edge 
                                                 MaaXBoard OSM93


また、本製品は2GBのLPDDR4 SDRAM、16GBのeMMC 5.1フラッシュ、16MBのQSPI NORフラッシュメモリを搭載。さらに、3つのUSB 2.0ポート、デュアル1Gbpsイーサネット、MIPI-DSI/CSI、UART・SPI・I2C・I2S・GPIO信号を備えた40ピンヘッダー、JTAG、デバッグ用IF、ADC、CAN-FD、SAIデジタルオーディオ、PDMマイク、M.2スロット(Wi-Fi/BT/802.15.4無線モジュールに対応)など、豊富なインターフェースを提供します。

さらに、MaaXBoard OSM93はNXPの「EdgeLockセキュリティエンクレーブ」を搭載しており、信頼できるハードウェア基盤でAIデータの漏洩や悪意ある攻撃からの防御を可能にします。これにより、複雑なエッジ環境でも安全かつ安定した運用が実現できます。

エネルギー効率と環境配慮を両立するAIへ

実際のエッジAIアプリケーションでは、性能と同様に「エネルギー効率」も重要な要素となります。高負荷なAI処理を行いながらも、冷却性と長時間の動作を両立する必要があるのです。

Gartnerの「2025年の戦略的技術トレンドトップ10」によると、カーボンフットプリントはIT部門にとって重要な課題となっており、AIトレーニングやシミュレーション、最適化、メディアレンダリングなどのコンピューティング集約型アプリケーションがその主因となっています。Gartnerは、2020年代末までに光コンピューティングやニューロモルフィックコンピューティング、次世代アクセラレータなど、低電力計算技術の爆発的な成長を予測しています。

この点においても、MaaXBoard OSM93は優れています。同製品に搭載されたNXPのPCA9451電源管理チップとEnergy Flexアーキテクチャは、各プロセッシングドメインにおける消費電力の精密制御を可能にし、性能と省電力性の最適なバランスを実現します。アプリケーションドメイン(Cortex-A55)、リアルタイムドメイン(Cortex-M33)、Flexドメイン(Ethos-U65 NPU)の負荷に応じて、動的に周波数と電圧を調整し、無駄なリソース消費を排除。電力効率を最大化します。これにより、バッテリー寿命の延長や過熱リスクの低減、さらには総消費電力の大幅削減にも貢献します。

まとめ

AI技術が進化し、環境配慮が求められる時代において、エッジデバイスはよりインテリジェントな世界を実現する強力な推進力となります。効率的な電力管理と高度なAIアルゴリズムにより、クラウド依存を減らしながら多様な業界で継続的にAIサービスを提供し、企業のカーボンフットプリント削減にも貢献します。AIの未来は“エッジ”に、そしてエッジこそがAIの最前線なのです。

お役立ちリンク

2505-AIの未来は“エッジ”にあり
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AIスーパーコンピューティングを支える基盤とは ― GenAI時代に求められる電源設計と液冷技術の進化
2026年3月16日
AIコンピューティングの進展に伴い増大する電力面での深刻な課題に対応するためには、エンドツーエンドでの包括的な対応力の構築が鍵となります。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
クラウド連携 × AIが切り拓く、スマート農業による持続可能な未来
2025年12月15日
「データで耕す農業」という新たなアプローチが、重労働中心だった農業を、判断と最適化に基づくスマートな産業へと進化させています。
2505-AIの未来は“エッジ”にあり
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AIスーパーコンピューティングを支える基盤とは ― GenAI時代に求められる電源設計と液冷技術の進化
2026年3月16日
AIコンピューティングの進展に伴い増大する電力面での深刻な課題に対応するためには、エンドツーエンドでの包括的な対応力の構築が鍵となります。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
クラウド連携 × AIが切り拓く、スマート農業による持続可能な未来
2025年12月15日
「データで耕す農業」という新たなアプローチが、重労働中心だった農業を、判断と最適化に基づくスマートな産業へと進化させています。
2505-AIの未来は“エッジ”にあり
関連イベント
関連イベントはありません