バッテリーマネジメントシステムの大切さ
バッテリーマネジメントシステムの大切さ

バッテリーマネジメントシステムの大切さ

国際エネルギー機関(IEA)によると、電気自動車(EV)の数は、2016年に世界で200万台に達しました。さらに、EV市場は、2020年までに900~2000万台、2025年までに4000~9000万台に増加する見込みです。

しかし、同様に驚くべきことは、時折、EVの安全性に関わる事故をニュース報道で目にすることです。EV事故の原因を分析したところ、最大50%がバッテリー異常によるものであったという調査報告もあります。これは、EVの「心臓」であるバッテリーパックが数千個のモノリシック・リチウム・バッテリーで構成されていることを考慮すると驚くに値しません。現在、市販されているバッテリー技術の中でも、リチウム・バッテリーは、最高のエネルギー密度を備えていますが、本質的に揮発性があり、過充電、過熱、過剰放電、その他の動作の問題が生じたり、製造技法および構造材料に問題があると、爆発する可能性があります。そこで役に立つのがBMS(バッテリー管理システム)です。これは、リチウム・バッテリーの揮発性の性質をコントロールすると同時にEVに電力を供給できるソリューションです。

BMSは、EVの発展とともに進歩してきた新しい技術です。自動車の安全要件は特に厳しいため、当然、人々はBMSの機能に大きな期待を寄せています。たとえば、理想的なBMSは、過充/過剰放電を防ぎ、温度を制御し、バッテリーの電圧と温度の平衡を維持し、バッテリー残量および残走行距離を予測できなければなりません。また、他のパラレルサバシステムを扱いつつ、バッテリー管理パラメータをリアルタイムで監視および調整できなければなりません。つまり、BMSは、効率性と安全性を保つために、バッテリーを監視、分析、制御し、フィードバックを提供できなければならないということです。

BMSの技術的枠組みから見た場合、次のような中核機能が含まれています。

  • バッテリーの状況の正確な予測:このために、バッテリーのSOC(充電状態)、SOP(パワー状態)、およびSOH(健全性状態)を正確に計測および予測し、各バッテリーを動的に監視して診断を行い、バッテリーの利用に関する履歴ファイルを作成し、データ分析および制御の判断を下す必要があります。
  • エネルギーバランス:バッテリーパック内のバッテリー間に性能の差があると、寿命およびシステムの利用度に負の影響を及ぼすことがあります。バッテリー間の均一性を確保し、バッテリーパックで動的な「メンテナンス」を行うためには、この差をエネルギーバランスにより軽減しなければなりません。現在、BMSは、アクティブ・バランスおよびパッシブ・バランス戦略を使用していますが、それぞれ利点があります(表1を参照)。
  • 保護:BMSは、バッテリーパックを保護し、過充電、過剰放電、過電流、または過剰な高温や低温による異常が発生した場合に、素早く対応できなければなりません。
  • データ通信:データ通信の仕組みは、データを表示システム、車両制御システム、充電システム、その他の外部機器へ送信するために、CAN BUSまたは他の方法を使用して確立することができます。一部のBMSは、クラウド接続のためのWi-Fi機能を備えています。

 

表1:アクティブ・バランスとパッシブ・バランス戦略の比較

上記のBMS機能をサポートするために、テクノロジー・プロバイダは、新しい製品およびソリューションを積極的に開発しています。たとえば、Maxim Integrated MAX14920/MAX14921バッテリー計測アナログ・フロントエンド・デバイスは、 電圧の高精度サンプリングをサポートし、最大16個のセル/+65V(最大)の一次/二次バッテリーのレベルシフティングを提供し、外部のFETドライバを通してパッシブ・バランスを提供できます。

またNXPは、一連の包括的な車載電子製品を活用することにより、マイクロコントローラ、MCU、アナログ・フロントエンド・バッテリー・コントローラIC、隔離ネットワーク高速トランシーバ、システム・ベース・チップ(SBC)、その他の機能を網羅した包括的なBMSソリューションを提供します。お客さまは、このソリューションを使用して、800V以上の高電圧を管理できます。

図1: NXP統合BMSソリューション

BMSシステム設計では、上記のハードウェア機能以外に、対応するソフトウェア機能、つまり中核アルゴリズムの開発機能が必要です。高品質のアルゴリズムにより、バッテリーの状態の予測の精度が高まり、強力な補正機能が提供され、バッテリー品質などのハードウェアの問題の影響が軽減されます。これにより均一度が低いバッテリーでさえ正確な制御が可能となり、システム全体の費用を削減することができます。アルゴリズムの利点と欠点も必要なハードウェアに反映されています。高性能アルゴリズムでは、必要とするCPUコンピューティング・リソースが少なく、システムの効率性を大幅に上昇させます。

EV全体に対するBMSの相対的な費用は低いですが、開発者は、バッテリーが時限爆弾にならないよう、それをEV設計に密接に統合すべきです。

 

バッテリーマネジメントシステムの大切さ
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
ソフトウェア定義時代における車両アーキテクチャの再構築
2026年4月15日
車両はもはや単なる機械的システムではなく、高度に接続されたソフトウェア定義型のインテリジェントモビリティプラットフォームへと急速に進化しています。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
4Dイメージング・ミリ波レーダーが車両に“超人的な視覚”をもたらす
2026年1月15日
次世代ADASは、単一のセンサー技術に依存するのではなく、複数技術を融合したシステムへと進化していきます。
バッテリーマネジメントシステムの大切さ
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
ソフトウェア定義時代における車両アーキテクチャの再構築
2026年4月15日
車両はもはや単なる機械的システムではなく、高度に接続されたソフトウェア定義型のインテリジェントモビリティプラットフォームへと急速に進化しています。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
4Dイメージング・ミリ波レーダーが車両に“超人的な視覚”をもたらす
2026年1月15日
次世代ADASは、単一のセンサー技術に依存するのではなく、複数技術を融合したシステムへと進化していきます。
バッテリーマネジメントシステムの大切さ
関連イベント
関連イベントはありません